• CC2640 示波器电流分析?

    如下图所示,上面第一幅图是我测的,设置广播间隔时间1s,为什么每一个1s间隔会出现两个这种波? 下面一副图和TI的蓝牙广播功耗分析里每次间隔只有一个波? 想知道怎么两个波怎么设置出来的,有什么用?怎么关闭来减少功耗?
  • 时钟分频器

    你好, TI有时钟分频器方案推荐吗,最低能支持到8分频,最低支持的时钟频率能到11.3Ghz,有这样的时钟分频IC推荐吗?
  • INA132u差分放大器

    我需要采集一个电阻的电压,我对电阻的两端电压分别衰减了10倍。衰减的方法是在电阻两端各接两个电阻(90K和10K串联)衰减后的电压再接入INA132u差分放大器中,现在的问题是,我看手册上INA132u的共模输入阻抗只有80K,感觉输入阻抗不是很大。而INA132u的两个输入端都有个90K+10K的十倍衰减电阻,不知道会不会对采集的信号有影响啊。这是第一个问题。 第二个问题就是,如果我们对运放的输入端接入对地的电阻,对运放的输入阻抗会产生什么变化,这种变化有什么影响。这其实也算是一个问题吧。在线...
  • [分享] 输入过压 & 静态电流

    输入过压 客户经常反应芯片输入烧掉了,而系统给予的输入电压实际小于芯片输入耐压,但是还是烧掉了。例如论坛上TI提到过的 TPS54360 , 系统的输入电压是48V,而这颗芯片的输入耐压最高65。 问题出在连接电压源与板子的导线上,有些导线本身寄生电压比较大,如果导线比较长,在电源芯片瞬态转换时,会因为输入电流变化使得寄生电感在输入上产生电压震荡叠加在输入上,形成了高于65V的瞬态spike,烧掉芯片。 静态电流 客户经常反应芯片静态电流过大。首先要理解静态电流本非输出电流为零时的输入电流...
  • ina199 电流互感器

    各位大佬,下午好: 最近参考TI提供的参考,搭建了一个使用 INA199 采集电流互感器的电路。 电路如下: 电流互感器单独用电流表可以测得有电流产生。但当将互感器接入搭建的电路中时,在 INA199 输出端却无法测得有电压输出。使用 Tina-TI 软件模拟却完全正常。 请问这个电路在时间使用中有什么需要注意的?这样直接测量电流互感器有没有什么问题? 谢谢!
  • TIDM-1000 VIENNA整流器

    直流总线电压调节环路中 Vbus_avg 的含义和作用是什么?
  • RE: 关于差分收发器使用

    您好! 那有没有其它可使用的器件,或象 P82B96 速度能再快点吗,我就传输小于1M信号,传输距离大约2米左右
  • BQ27750 部分寄存器不能读、写

    在使用BW27750库仑计,有些寄存器不能写,有些寄存器没有更新 下图中是定义的 BQ27750 寄存器结构体变量,定时读取 BQ27750 寄存器, 红色标记的不更新, 蓝色标注的不能修改,初始化的时候对蓝色的进行了修改,但是读取回来和写入的不一致,有些是可以写入的,如AtRate等
  • 双电源同时供电电流如何分配

    如图,两个输入5V电源最大输出电流500mA,两者各通过二极管再通过 BQ24070 给电池充电,同时给负载供电。 问题1:这方案电流是怎么分配的呢?比如充电电流设置为800mA,是不是会从两个输入各取400ma电流,如果不是它是怎么分配的呢? 问题2:输入源电压可能不一定都是准确的5V,比如一个可能是5.1V,一个可能是4.9V,那么这情况下给电池充电的电流,是如何分配的 我其实想实现和 BQ24070 那样的路径管理功能,输入1不够,则用输入2来补偿不足部分。