• LED DCDC升压电路

    Johnsin Tao你好, 请问一下, TPS40210 是一个升压恒流芯片吗?我有一个应用,输入电压36V,输出给LED的电压是40V左右,电流3A,用40210可以实现吗?
  • TPS92691 升压驱动LED 功率不够

    请问下 我用 TPS92691 升 压 驱动20W 的 LED (33V 600mA)。 PWM 一直使能、IADJ 电 压 2.3V 驱动电路图如下: 现在遇到以下问题 1、 LED 电流只有270mA 2
  • LM3488升压升流

    3.7V锂电池输入,如何获得12V,3A可调电流或者电压,采用Datasheet的典型电路,在没有负载情况下电压是正确值,如果有负载情况下,电压只有6V左右,先咨询下,按照datasheet的典型电路,如何求电流问题???
  • TPS54531电压升高

    用 TPS54531 设计一个电源,24V输入3.8V输出5A,在用电子负载测试时电压很稳定,但是给手机板供电(手机板从开机开始电流都是变化的,电流小于1A)这个时候电源就开始变化变到3.96V 4.05V 4.10V 4.37等,用示波器测试芯片第8脚发现波形不是和没有带负载时差不多,只是有很长一段时间没有波形,也没有可以调整的地方,是适应负载能力不行还是其他原因?请推荐合适的芯片,谢谢!
  • BQ40Z50R1有升压功能?

    BQ40Z50.gg.rar 求教是哪里问题?文件和截图已上传,谢谢
  • LM3478 仿真无法升压

    最近使用 pspice for ti 对 LM3478 的官方参考电路进行仿真,在选择库中的MOS管模型 CSD19538Q2 后,会报错,ERROR(ORPSIM-16362): Name on .ENDS does not match .SUBCKT,这个需要怎么解决?
  • LM5155DSSR做DC/DC升降压

    Hi: 当前有个DC-DC的方案需求, DC8~36V输入,输出隔离3组:15V1A(主路), 20V 0.2A,5V 0.3A。全载效率75%以上(在10分钟内每次全载时间小于1分钟,其余时间轻载小于20%),输出短路保护。初步选用了LM5155DSSR,变压器选用PQ2016(AE62 MM2),副档是初步原理图 请师兄帮忙审核可行性?原理结构和变压器? DC-DC SchematicLM5155.pdf
  • 升降压解决方案

    输入 8-16v 三项发电机整流的直流电,输出12v 的稳定电压 0-40a 的带载能力,需求一年 200k 以上 ,最好pwmcontroller ,没有就分立元器件解决方案,外贸产品。
  • 5V升压IC选型

    有2个升压需求 1、输入5-6V,输出100V,最大电流10mA; 2、输入5-6V,输出180V,最大电流2mA; 请问TI有什么IC型号和方案推荐?电压需要精确可调,低纹波,不考虑电荷泵升压。
  • 负电压输入升压问题

    我需要给运算放大器供电+-36V,求推荐DC-DC将 -12V 升压至 -36V