• 为您的数据集中器选择合适的处理器

    随着 智能电网 的 快速 发展,越来越多的住宅终端设备中,诸如 智能电表和数据集中器, 开始出现了各种 智能 分析 功能 。因此, 智能电网 越来越多的 需要 依赖各种 通信方式来 实时的获取、 分析电网状态,及时发现问题并报告问题。数据集中器在智能电网中 作为终端用户 数据的 集中 器 单元 ,发挥着非常重要的作用。如今, 随着终端设备 数量的不断增加和 大量 数据交换 需求的增长 , 对于数据集中器而言,在 性能和接口方面 将面临新 的 需求和 挑战。 因此, 为 数据集中器选择 核心 处理器...
  • RE: GAP_DEVICE_INFO_EVENT 处理

    这个帖子很老了,请重新发布你的问题,并提供尽可能详细的描述,比如,芯片,协议栈版本,所用例程,想要实现什么等
  • CC3200中,NWP网络协处理器不工作的情况

    如题, cc3200 已经下载了相关的服务包,一开始能够正常工作,工作到一段时间后,就会出现搜不到AP的SSID等一系列的网络操作,如果从网络接口函数 (如:sl_NetCfgGet)中获取网络的相关信息时,获取的诸如网关,AP的IP地址都是 0.0.0.0,感觉NWP 就没有工作起来,这种情况具有偶发性,不知道是什么原因导致的,请工程师们帮我分析分析呢。
  • am3354处理器支持oled屏做显示吗

    请教一下, am3354 处理器支持oled屏做显示吗,如果支持需要什么接口?
  • matlab2018b与28377做处理器在环测试报错

    The timeout of 10 seconds for receiving data from the rtiostream interface has been exceeded. There might be multiple reasons for this failure. You should: (a) Check that the target hardware configuration is correct, for example, check that the byte...
  • RE: 比较器不用引脚如何处理

    能把这个文档的链接给一下嘛,谢谢
  • AWR1642原始数据处理

    TI的工程师您好,我使用 AWR1642 +DCA1000+MMWava studio进行手势信号数据采集,我对原始数据进行处理时发现,13通道与24通道的数据差异性比较大,请问这些通道数据有什么不同吗?
  • Jacinto™汽车处理器助力汽车智能网联化进程

    德州仪器在信号处理和汽车处理器领域有着悠久的发展历史。迄今,我们已向汽车市场交付超过 1.5 亿辆汽车 ,并且我们 见证了 原始设备制造商( OEMs )设计创新的高级驾驶辅助系统( ADAS )和信息娱乐应用程序 的过程 ,这些技术突破了当前技术的限制。 德州仪器将持续开发可扩展、经济高效的汽车片上系统( SoCs ),其性能和功能使原始设备制造商 与 自主驾驶和集成驾驶舱(多操作系统 / 多域系统) 更近一步 。但要做到这一点,首先要确保我们为处理器提供统一的软件、安全性和实现安全的解决方案来...
  • AWR1642原始数据处理

    TI的工程师您好,我现在用 AWR1642 + DCA1000 来采集adc 输出的原始数据,我已经通过mmWave studio将输出的数据保存为bin 格式数据,接下来我希望对数据做进一步的算法处理并通过matlab仿真,但.bin文件里面的数据我看不懂,请问我该如何对bin原始数据文件进行处理,谢谢!
  • 德州仪器的高效集成电源(适用于NXP处理器和Xilinx FPGA)

    TI广泛的电源管理IC产品组合可支持NXP处理器和Xilinx FPGAs的需求。从我们完整的参考设计(带有文档的硬件和软件)中可以看出,TI PMIC可配置为支持非TI处理器供电。 这些参考设计基于用户可编程的PMIC(如 TPS6521815 ),使用户能够对非易失性EEPROM存储器进行编程,以产生所需的电压、排序和其他特殊功能, 从而简化设计并缩短上市时间 。同一个设备可以多次编程,为不同系统中的各种处理器或FPGA供电,而不需要更改印刷电路板,因此可以最小化电路板上的组件数量。...