• BQ34工作电流过大

    BQ34用在了6S电池的BMS板上,看手册说最大的工作电流才145uA,但是我测得有500多uA,当给BQ34的使能管脚拉低后,电流为20uA,为什么工作电流比手册的大了那么多,电路图如下
  • TPA3118 静态电流大

    你好!TPA3118,生产了100片板,24V 供电,在空载下,正常的在50MA左右,有一半的板开机电流在100MA左右,100MA的芯片发热大,工作一会就坏了,还有的一开机就坏了,输出不停的跳动,请问是什么问题,输出电感22UH+0.68UF电容.
  • BQ25070:充电电流总是很大

    您好: 请问 BQ25070 ,CTRL里描述的是输入电流大小吧,输出是一样的吗?无论怎么设置CTRL脉冲,测试输出电路都是990mA。不设置CTRL,输出电流也很大。 比如,设置CTRL5个脉冲,理论输入电流是187mA,5V输入。测得输出是3.7V/990mA。但这样看功率是不对的,输出功率比输入还大了,当电池电压到3.7V后,就慢慢变小了。 数据手册 图10有描述充电电流和输入电压关系,会不会是这个原因,因现在是5V输入,所以充电电流是990mA,不管输入电流多大。另外图中没有给出红蓝各代表什么含义...
  • BQ40Z50--R1 不能大电流放电

    你好: bq40Z50 用8A的 电 流 放 电 出现operation statius 的“ss”位变红,然后把放 电 保护都调到10A以上,还是出现一样的情况。 最后把采样 电 阻有原来的2.5mΩ变为
  • 低电压大电流DC-DC方案

    TI有没有3.3V输入,2.8V 20A输出的低压大电流方案?
  • TPS92641 最大电流是多少

    我想驱动一个灯珠, 电 压4.5V, 电 流 28A,请问 TPS92641 可以驱动吗?
  • LM74700大电流设计(5-8A)

    想通过LM74700这个设计常态在5-8A的电流设计 上面的那个demo板上应用两颗mos管是为了阔电流么?看BOM里面是只是焊接了一个。
  • TMDSHVMTRPFCKIT 最大允许工作电流

    功率器件的最 大 允许工作 电 流 多 大 ? 电 流 传感器最 大 测量 电 流 多 大 ? 那如果 电 压有效值仅为7.5V,那工作 电 流 的有效值可以达到750/3/7.5=33.3A吗?应该不可以吧,功率器件也应该有最 大 允许工作 电
  • LM2596启动时电流很大

    LM2596 ,24VDC输入,正负5V输出(正负5V是分别两个电路,电路是datasheet上面的电路),两个电路上电的瞬间电流很大,这是为什么呢?有办法降低吗?
  • TMDSHVMTRPFCKIT 最大允许工作电流

    功率器件的最大允许工作电流多大? 电流传感器最大测量电流多大? 感谢