• 开关电源的带宽

    看了开关电源补偿的这个视频 里面说开关电源的带宽一般设置在开关频率的1/5到1/10之间,,,这是对于所有的开关电源拓扑而言吗??
  • 关于TPS54540输出波形的疑问

    使用DCDC降压芯片 TPS54540 ,输入12V,输出5V,测试输出 电 压值正常。 电 感前, 电 感后波形分别如下。 疑问: 开 关 电 源 芯片输出不应该是方波吗?为什么会出现一段震荡的波形?对于纹波质量是否会
  • EMB1428 CEXT沒信號

    Hi, 我們目前自己開發板子中,電路參考EVM,但去除掉了EMB1499,只保留EMB1428。 目前有以下問題: CEXT輸出沒有1MHz信號,準位也不對。 (測試狀況: VSTACK=24V,VDD5V,VDD12V,VDDP確定都有達到要求,EN/DIR_RT/DIR/DONE等未設定) 請問有任何方法可以檢測IC是否正常工作嗎?謝謝!
  • 请问TPS568215 的PGND与AGND如何处理

    如果不按照datasheet上的layout guidelines,PGND与AGND使用同一个GND,对实际输出有多大影响?
  • UCC2893 方案的开关电源

    大家好: 在市面上,看到有开关电源(使用 Ucc2893 ),100-240Vac输入后,经过桥堆整流后不用大电解(只有一个1uF的的电容)滤波 (电源有500W),只有一个变压 器。想知道是怎么做到的,使用了什么技术,想学习学习。 谢谢
  • 求推荐一款输出可调的开关电源

    OPA564 ,每个 OPA564 都要配备二个 电 源 ,所以希望不要超过1.5usd。由于使用外部 电 感,体积一定要 小, 开 关 频率最好能调节到上MHz,减小 电 感体积。 请问,这个方案可能吗?我也想了很久,实在拿不准
  • TPS40210做反激式电源驱动不了后级的开关电源电路。

    我用 TPS40210 做了一个反激式的自动升降压电源,空载时输出稳定电压12V,但是一旦加了负载以后(尤其是后置级再加一级开关电源电路)电压就急剧下降且不稳定。
  • 关于DC电源纹波电流、开关频率与负载电流

    请教2个问题: 1.第一个问题,相同条件下,纹波电流是不是与最大负载电流成正比?比如2个芯片A跟B,设定的开关频率、输入输出电压都相同,A方案设计最大输出电流1A,B方案设计成最大输出2A,我们在估算纹波电流的时候用20%-40%最大负载电流估算,那第一个方案的纹波电流不是就比第二个小一倍了?随即纹波电压也小了1倍? 2.第二个问题,在设计方案的时候,确定输入输出电压跟开关频率后,是通过估算纹波电流为最大负载电流的0.3倍,然后通过公式计算得出L?还是先通过与纹波无关的公式得到L电感,再根据电感与纹波电流关系...
  • TI开关稳压电源芯片LM5021-2问题咨询

    Switch Power : 85~265VAC input , 12V 5A 60W output , f = 132kHz . TTI开关稳压电源芯片LM5021-2的驱动输出引脚的输出波形不正常,上升沿和下降沿太长,导致无法驱动后续开关管,在断开后续电路的情况下,上升沿和下降沿的时间在1us左右,而资料上是10ns级别,请问这可能是什么原因导致的?急。。 C2是驱动引脚输出波形。 芯片电路和相关驱动电路如下: 谢谢!
  • 限流开关,用于屏幕电源切换

    我想选个价格低点的限流开关,用于屏幕电源切换;在网上看到一颗 TPS2596 ,不知道这个是不是可以用于此功能,而且这颗料还没有量产。 也希望推荐其他型号,最好是车规级。