• 微控制器选型

    微在项目中需要一个控制器:含有SDMMC可以读写高速大容量MicroSD卡,8xPWM,6xECAP,>=4xUART/SCI,>=3xSPI,USB(硬件PHY)。有推荐的满足条件的控制器?
  • C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具

    您好,我在查找关于C2000™ 微 控 制 器 的必备软件和开发工具时,发现以前的 controlsuite 里面的东西很多都没更新了,听说TI已经停止对于 controlsuite 的支持了,听我同学说出
  • MEMS微镜阵列的控制

    能否实现对mems 微 镜阵列中每个 微 镜单元倾斜角度的定量 控 制 ?TI产品中最大的倾斜角度能达到多少?
  • 利用常用的微控制器设计技术更大限度地提高热敏电阻精度

    作为支持模拟和数字温度传感器的高级应用/系统工程师,在工作中经常被问到有关温度传感器应用的问题。其中有很多是关于模数转换器(ADC)的,由于ADC在系统应用中的重要性,我花费很多时间在解释ADC对系统精度有何意义,以及如何理解并实现所选传感器的更大系统精度上。 温度传感器用于大功率开关电源设计中,需要监测功率晶体管和散热器。电池充电系统需要温度传感器监测电池温度,以便安全充电并优化电池寿命,家庭恒温器则需要温度传感器监测房间温度,以相应控制供暖,通风和空调系统。 这些应用中,常用的温度测量方法是使用负温度系数...
  • 浅谈如何评估TI C2000系列微控制器程序的堆栈使用情况

    作者: Sheldon He 摘要:实时控制器往往拥有十分有限的存储器资源特别是片内的随机存储器(RAM)资源。能否合理、高效的运用这些资源不仅关乎到整个嵌入式系统的实现成本与性能,更涉及到系统在运行时是否会出现致命且不易被发现的错误。本文将对C2000系列微控制器的栈 (亦习惯性的被称为堆栈,这里请注意堆与栈之间的区别)做简单的介绍,并提出四种方法来对应用程序运行所需的栈空间大小进行追踪或评估,以帮助开发者在开发过程中(尤其是使用C/C++高级语言进行开发时)优化内存资源的使用并避免嵌入式程序可能存在的风险...
  • ccs编译TM4C微控制器bootloader时,出现警告,烧录bin文件后不能正常运行

    警报信息如下: Description Resource Path Location Type #10247-D creating output section ".cinit" without a SECTIONS specification tmIoT_boot C/C++ Problem #10278-D LOAD placement specified for section ".text:decompress:none:rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib ". This section contains decompression...
  • 反激控制器的器件选型

    现在使用的是 UCC28730 控制芯片,要求是高压侧从40V到400V甚至500V都能正常工作,即能容许的输入电压范围较宽,且因为是车规级所以不能使用光耦合,请问有没有什么推荐?
  • CC1352 传感器控制器 IIC问题

    TI专家: 在Sensor Controller Studio环境下,我如何实现两路IIC通讯?就是IIC控制器可以交替访问两路总线,因为有多个相同ID的从设备,没有办法挂在同一总线上。 使用IO模拟IIC的方法除外!
  • 反激式控制器芯片选型

    目前在使用UCC28730Q1的反激式PSR控制器芯片,请问有没有同样类似的芯片可以推荐,需求是能容许宽输入电压范围如40V-400V,且不能是光耦合,最好在primary stage侧反馈控制,封装等要求暂无限制,必须满足车规级要求。