• awr1243数据采集

    大家好!我想请问 awr1243 +devpack+tsw1400 采 集 数 据 一次最多可以 采 集 多少 数 据 或者说一次最多可以 采 集 多长时间的 数 据
  • AWR1243数据采集

    使用1243+devpack+tsw1400进行数据采集时,按照默认的参数一次只能采集4M数据,基本上就是一瞬间就采集完了,请问如何设置软件参数可以进行长时间数据采集,也就是一次可以采集较多的数据。谢谢!
  • ADS131M08数据采集问题

    使用 ADS131M08 芯片,使用默认ADC初始化配置,发现DRDY引脚一直为高电平,测试读取地址为0x00、0x01、0x02、0x03等寄存器返回值不是默认值。
  • DCA1000EVM+IWR1443 数据采集

    我想问下,为什么我这样设置参数,在40米到50米左右的目标,没有显示出来,我想知道我哪个参数设置不合理,还有我想问一下,Duty Cycle为什么不可以设置成100%?
  • DCA数据采集问题

    按照步骤进行采集数据,前面一切正常(除了在点击最左侧的Set Up DCA1000这步,FPGA Version显示2.8Record Bit File,我看网页上正常是2.7),但是到最后一步,PostProc并没有出现MATLAB图,而且转存的bin文件为0kb。下面是自己操作时的图和网上的 正常图
  • mmWave Studio采集多组数据

    TI的工程师您好,我目前使用 AWR1642 +DCA1000+MMWAVE STUDIO进行手势识别实验,希望将原始数据取出来,我进行了一些帧的配置,可以保证采集到一个完整的手势,共需要32帧,接着他会生成一个adc.bin文件,但我希望采集100个手势,并将原始数据保存下来(每个手势1个bin文件),请问该如何处理?
  • AWR1642+MMwave studio采集数据问题

    TI 的工程师您好,我目前使用 AWR1642 +DCA1000+mmWave Studio 想采集手势原始数据,对于生成的原始数据 .bin 文件,希望通过一些 matalb 算法来处理,在处理过程中发现数据似乎存在一些问题导致算法效果与预期差别很大,我完全按照 TI 所提供的操作来进行,根据我的射频参数配置,原始数据文件大小应该是 32 帧 *64 个 chirp*128 采样点 *4 接收天线 *4 (实部和虚部各两个字节) =4194304 字节,可现在我的原始数据文件大小是 2097152...
  • AWR1243数据采集出现问题

    在信号发送前一切正常,在采集时出现问题,出现一堆警告,然后采集到的数据大小相比正常情况下的偏小。 上位机提示信息如下: [10:00:05] [10:00:08] [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_StartRecord("C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin", 1) [10:00:08] [RadarAPI]: Sending...
  • DAC1000EVM数据采集的问题

    工程师 你好 目前我正才采用DAC1000EVM+ IWR1642 做数据采集 有以下两个问题想咨询: 1 我按照DAC1000EVM快速搭建手册步骤采集数据 按照手册指导 数据采集过程 中DATA_TRAN_RPG绿光会不停闪烁 表示正在采集数据 但是在我的实验过程中 绿灯只会闪两下 而且不论采集时间长短 采集到的数据大小都是一样的 这是什么问题? 2 采集到的数据根据指导手册转换后是4通道的 请问需要做根据一步的处理吗?
  • RE: CC2530数据采集系统

    SampleApp/SensorDemo例程使用的協議棧都很舊了,建議你換用最新的 Z-Stack 3.0.2的例程,只要網路內有router,預設就會使能mesh功能的