• cc8531+2590近距离会有连接断续的问题

    ti的工程师您好: 我们公司一款 无 线 2.4G的产品采用 cc8531 +2590。在近距离测试时(dongle和设备距离低于30cm),下行的声音会出现断续。远一些40cm以后就不会了,dongle
  • CC1101无故发热,软重启无法恢复!

    您好,最近生产一批 CC1101 的无线板卡, CC1101 部分参考官方433MHz原理图和PCB设计,测试样板的时候没有出现无故发热问题,这次小批量生产后,部分芯片出现无故发热现象,数量在20%~30%,100块有25块左右,发热时锂电池电压从3.6V拉低到3V,LDO输出从3V拉低到2.3V,这时 CC1101 收发还正常,但发热经过一段时间后,LDO输出接近0V,板卡无法正常工作。 通过SRES命令reset CC1101 没有作用,必须拔掉锂电池重新接插才能恢复正常,有问题的板卡恢复后一天或几天后又无故发热...
  • CC1310如果发送速率和接收速率不一致该怎么处理?

    用 CC1310 做多个发送装置,若发送数据的速率有50kbps和25kbps,那么接收时速率设为50kbps的话是不是25kbps的就收不到?如果这两种速率都想收到该如何处理?
  • 求助,使用CC1101排版布线问题

    最近在研究使用 CC1101 ,先是在淘宝上买了一对模块测试通讯,软件没问题,而后自己排版画了一个,用同样的程序发现自己画的板可以发射出去,模块可以接收到信号,但是自己画的板作为接收板时无法接收到模块发射出的信号。折腾了一个星期了,也解决不了问题,想来想去应该是PCB排版布线有问题,求高人相助! 原理图和元件全部是按照数据手册上画的选的。
  • CC1310射频内核是否有扰码功能

    您好 目前我正在使用 CC1310 进行开发调试,想咨询下 CC1310 的射频部分的帧模式在FSK模式下是否内部有做扰码处理?因为我们传输的数据内容可能会出现较长的全0数据包,如果 CC1310 内部没有做扰码处理可能我们要主动对内容包自行添加扰码功能以增加接受性能。
  • RE: 关于CC1120的AGC调整机制的问题

    我检查了一下这个寄存器的FREQ_IF_CFG配置,设置的是默认值0x40。 FREQ_IF_CFG - RX Mixer Frequency Configuration Address: 0x000F Bit no. Name Reset R/W Description -------------------------------------------------------------------------------------------------------...
  • RE: 关于CC1120 RSSI/CS Timing Diagram的问题

    非常感谢。关于问题1,我们这边还是希望能够得到答复确认一下。 问题1: AGC的仅仅是在射频发射机从IDLE转RX状态之后的T0+T1+T2时间内更新(如果这个过程中没有返回IDLE状态,则不会触发AGC再次更新) ? 还是AGC会一直周期性地更新?
  • 关于CC1120的GFSK调制的设置问题

    根据SWRU295E 《CC112X/ CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers/Transmitter User’s Guide》文档中的第24页中,5.2.1 Frequency Shift Keying章节的说明,可以通过修改MODCFG_DEV_E 寄存器来配置 CC1120 使用2FSK或2GFSK来调制发射信号。 关于GFSK调制中使用的高斯滤波器,文中仅仅提到了BT=0.5,我们在文档中没有找到任何与此相关的配置说明,请问这个高斯滤波器是否有配置说明文档或者案例可供查阅和参考? 希望能得到贵司技术人员的答复...
  • cc1120无限包长模式

    cc1120 用smartrf启用无限包长模式,发送长包会出错
  • 关于CC1120的Frequency Compensation的应用问题【追加】

    我们根据帖子 https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/hw_rf_proprietary/f/45/t/191528 得到的信息来设计无线收发包试验。 使用了R&S的信号源来作为数据发射源, CC1120 作为无线信号接收机。来验证不同配置对 CC1120 接收性能的影响。 我们在每包的结束后把Freq Offset Est的值更新到Freq Offset寄存器中。 系统使用的配置如下...