• 无法连接

    LAUNCHXL-F28069M 控制板卡和TIDA00364逆变板卡再测试Labs1b实验时,出现如下错误: 测试步骤: 未接电机、 控制板与逆变板分别 上电源、启动 lab ,编译和debug程序labs1b 。 启用实时调试器。 。。。 将出现一个对话框,选择 “ 是 ” 。 。 点击运行按钮 。 出现错误,如下: C28xx: Realtime was not enabled: (Error -1041 @ 0x6) The debug probe...
  • ldc1614evm可以连接无线模块吗?可以的话怎么操作

    LDC1614EVM 的板子改成 无 线 传输
  • 【无线连接开发宝典】直播培训视频回放+资料下载

    培训简介: - 想要快速了解现行的各种无线技术(BLE、Zigbee……)和最新无线产品 - 想找专家指点无线产品的硬件设计的基本规则和布板、测试、认证 - 想动手实践多协议下的无线项目 - 最近遇到需要解决手机控制Zigbee协议智能家居系统项目,或者对TI 15.4-Stack感兴趣,想研究一下它与其他协议栈区别和开发难度…… 本次培训主要讲解TI无线连接产品特点及平台、方案介绍,包括TI最新CC265x系列产品...
  • 2020 TI 嵌入式产品线上研讨会 —— 无线连接产品主题培训邀请函

    2020 TI 嵌入式产品线上研讨会 —— 无线连接产品主题培训邀请函 日期: 2020 年 6 月 4 日 时间: 13 : 30 - 17 : 30 讲师: TI 多位资深现场应用工程师 立即报名 2020 TI...
  • CC3220SF:linux下无法连接uniflash

    最近一直在探索关于 CC3220SF 的例程,学习到使用 uniflash 对 SimpleLink Wi-Fi CC32xx和CC31xx设备使用的外部串行闪存进行编程 例程连接如下: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST 我注意到我的 CC3220SF 无法连接到 uniflash (尽管 uniflash 已经识别到 CC3220SF ) ...
  • RE: PHY芯片使用DP83867E,通过SGMII与CPU连接,接上网线后始终无法识别

    您好, 您的问题解决了吗?我现在也遇到同样的问题,电脑一直无法显示?
  • PCA9546A数据总线I2C连接问题

    使用C8051通过I2C总 线 连 接 PCA9546A 芯片,通过查看芯片手册设置的寄存器地址,但是现在 无 论如何都不能通过i2c总 线 连 接 到 PCA9546A 芯片上,比如说写入读取数据,开启通道1的
  • cc3200无法连接电脑

  • RE: DLPLCR4500EVM无法连接

    您好,USB识别是在哪个设备列表里有反应啊,然后怎么处理板子才能正常工作的?谢谢
  • AWR1843 mmwave_studio RS232无法连接

    如上图,使用 AWR1843 和DCA 1000 EVM 连 接 时,在GUI界面RS232总是 连 接 不成功,点的根本就没有反应,SOP模式在EVM中也设置好SOP2了,按照USER GUIDE一步一步操作