• CC3220 定时器如何清空计数

    我在控制程序中用了一个32位的定 时 器,SDK中只有Timer_getCount函数获取当前定 时 器的计数值,请问如何设置定 时 器的计数值呢?
  • 关于AFE4404初始化

    1、首先 AFE4404 寄存器默认使用外部时钟,CLK引脚是否必须要先接一个时钟,通过修改寄存器的值改为内部时钟,然后再停止外部时钟?? 2、假如没有接外部时钟,4404寄存器的为初始值,能够通过IIC修改寄存器值? 3、通过IIC发送58H,但是没有返回ACK,电路是按照 AFE4404EVM 设计
  • TLV320ADC6140时钟源

    datasheet里说有内部 时 钟 源,并建议使用内部 时 钟 。 但是应用文档中有提到芯片作为i2s的master模式下 时 需要外部提供MCLK? 所以,芯片内部有 时 钟 源么?有的话频率多少?可以不需要外部
  • c6455 emif时钟

    请问如何查看emif的 时 钟 有没有锁上?
  • IWR1843时钟输出

    您好 想问下 IWR1843 P9引脚 这个输出时钟是多少?还是可编程?我看参考设计问题是接到电源管理芯片上。
  • 时钟分频器

    你好, TI有时钟分频器方案推荐吗,最低能支持到8分频,最低支持的时钟频率能到11.3Ghz,有这样的时钟分频IC推荐吗?
  • DAC5675A时钟问题

    麻烦问一下,我现在使用5675A,时钟引脚CLK接到3.3V的CMOS电平上,CLKn通过电容连接到地上,DA输出的时钟为150MHZ,由FPGA提供,FPGA在时钟下降沿打入数据,上升沿开始转换。有时候DA输出有毛刺,和两个时钟引脚的差值400mv-800mv不满足有关系吗?两个时钟引脚的差值400~800mv是对输入差分时钟的限制吗?还是输入CMOS电平也有要求
  • C6748时钟问题

    使用GEL,相产生200M的主频,EMIF理论上50M,但是波形如下图: 脱机使用AISG,设置的时钟为225M,但是EMIF时钟波形又是如下: 。。。。。请问都有哪些方面可能引起此问题?
  • cc2640r2f的spi时钟

    cc2640r2f 的spi例程中,spi的时钟是发送8个时钟间隔一秒还是怎么样的 ?
  • DS125DF111输出时钟问题

    各位: DS125DF111 是否可以配置输入为PRBS码型的数据,输出为从数据中提取的时钟