• 智能家居中电池特性分析及设计方案

    作者:Betty Guo 现在,智能楼宇自动化中加入了越来越多的智能传感器,比如智能猫眼,门铃,便携式摄像头以及烟感等。这些产品通常采用电池供电,如常见的18650锂电池,AA 干电池。那么在电池供电的产品中,如何设计合理的供电方案是延长电池使用时间是重点问题。 文章会首先会分析常用电池的特性分析,其次以可视化门铃为例提供技术设计方案。 1. 不同电池特性分析 在智能家居产品中,常用的电池类型主要是干电池和锂电池。锂电池又分为18650 圆柱型电池,聚合物锂电池,镍氢电池等。由于电池电压会随着电池使用而降低...
  • TPS65283输出电流标称可达到3.5A,为何智能输出2.5A?

    Vin=12,,Vout=1.8V,最大电流只能达到2.5A,但标称值为3.5A,是否有办法通过改变参数提高输出电流
  • 使用高效MicroSiP电源模块助力超声波智能探头小型化设计

    Chen Yan 近年来,随着居民健康意识的提高,超声检测的需求越来越多。在传统的超声检测场景下,待检者须在医院超声机台边排队等候。如果出现了待检者难以抵达医院或者超声机台资源紧张的情况,如何完成对待检者的检测就成了一个难以解决的痛点。超声波智能探头的出现,重新构建了新的超声检测场景。超声波智能探头的体积通常来说仅有手掌大小,医生可直接携带智能探头去待检者的场景下进行检测,大大提高了超声检测设备在应用中的灵活性。 在超声智能探头的设计中,整体电路的小型化和EMI性能是最为关键的考量点,因此电源轨的设计至关重要...
  • BQ40Z50-R1 电量计Data memory/settings/AFE/ZVCHG Exit Threshold 这个代表什么功能!

    想了解一下: BQ40Z50-R1 电量计Data memory/settings/AFE/ZVCHG Exit Threshold 这个代表什么功能!
  • 具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计

    给出的是对单温度的输出,现在我想问的是 能 不 能 对双路的温度和湿度进行转换,输出两路2线制的的4-20MA的 电 流。 希望 能 得到站内的大神的支持。
  • 想了解一下:BQ40Z50-R1 电量计Data memory/settings/AFE/ZVCHG Exit Threshold 这个代表什么功能!

    想了解一下: BQ40Z50-R1 电量计Data memory/settings/AFE/ZVCHG Exit Threshold 这个代表什么功能!
  • 利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验

    利用 DLP ® Pico™ 技术打造卓越的智能显示体验 随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。 常规智能音箱采用音频进行反馈,但新一代称为智能显示的产品(或带显示功能的智能音箱...
  • user6097464

    位于苏州一家专注于蓝牙、Lora、GPRS、NB-IoT、4G、Zigbee等无线通信技术的研究,为客户提供泛在电力物联网、智慧消防、智慧农业、智慧环保、智慧工业等不同领域的物联网解决方案的公司。提供井盖,水浸监测,工业机床振动监测设备,移动互联网+智能硬件一体化解决方案。
  • RE: 【有奖互动】金秋9月,让我们一起来聊聊“智能家居”的技术和未来!

    现在的所谓智能家居,也只是在概念和宣传页上的“智能”。有太多不智能的地方,可能,这就和“自行车”这个概念一样,充满了人们对智能生活的向往。 我理想中的智能家居,应该: 1)能够做更多“智慧”的工作,包括对用户需求的识别,而不是等待用户去安排; 2)应该具有安全独立的数据管理中心,保护用户隐私数据不泄露。而不是存储在商家的服务器或云上。 3)具有基本的智能,能够和用户流畅的沟通交流。 4)具有扩展性,把私人汽车、家用电器等外部设备自由接入...
  • RE: 精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

    在文档中提及到,TWS搭配极低的5uA耗电,这个满足我们现在涉及的低功耗,TWS使用极小的芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本,这样也符合可穿戴设备的要求,适用于TWS无线蓝牙耳机、智能手表与相关穿戴式产品的应用。