E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6473862
1 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS1255更改PGA配置
TI大佬们好,最近使用 ADS1255 时,可以正确采集到数据,但在配置PGA时,更改ADCON寄存器不起作用,怀疑是ADS1256WREG函数可能有问题,导致配置寄存器失败,可以帮我看看哪里有问题吗? void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte) { AD_ON; while((*AT91C_PIOA_PDSR>>15)&0x0001); //当 ADS1256 _DRDY为低时才能写寄存器...
tianyi wei
3 个月前
数据转换器
数据转换器
关于ADC12DJ5200不发sysref,但是链路仍然能够建立的问题
我按照参考设计: 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010128 设计了ADC12DJ5200 + FPGA +HMC07044+ LMK2595 结构的采集系统,ADC工作在JMODE = 1 single channel,16 lanes,jesd204b兼容模式下。 LMK2595输出 2.5GHz频率时钟和单脉冲形式的sysref,HMC7044发送refclk和sysref给FPGA,并且给LMK2595输入时钟保证同源。 起初的现象是给ADC和FPGA发送sysref之后...
user5875000
6 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS131A02总是报Resynchronization fault,跪求各位大神帮帮我
我使用手册上的初始化方法,能够发送命令,以及正确接收响应,但是在初始化完成后STAT_1的值总是2224h,跪求各位给我解答解答,求求你们了
user4864714
11 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS8688 SDO输出数据不正确 一直是0X0000FFFF(32Bit CLK)
8816.AD8688原理图.pdf 目前状态: (1) ADS8688 各引脚输入输出电压是正确的; (2)软件SPI通信波特率是500k; (3)软件上电后设置过程如下:复位命令—Manual命令 — 输入电压范围选择操作—NO_OP命令— 想确认: (1)什么原因导致输出数据不正确; (2)帮忙确认原理图是否有问题~ 刚才又仔细看了一下示波器的波形,发现MOSI的数据是下降沿有效,但是MISO的数据是上升沿数据有效...
user4711898
9 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS131A04读取到的状态字节是0x2230,不知道通讯哪里出了问题,4个通道的输入已经翘起来悬空了,还是0x2230
芯片模拟供电是0-5v,数字部分是3.3v,使用外部基准 ref5040 ,求大佬指点迷津!如图示,为逻辑分析仪读取的结果和芯片的初始化代码。
user6326595
7 天前
数据转换器
数据转换器
ADS1220上电之后DOUT脚始终是高电平
您好: 请教一下各位前辈,我是新手,使用F28M35设备上的SPI接口连接 ADS1220 ,采集单端信号,DSP上一个SPI接口并联挂载了5个SPI设备,调试 ADS1220 时,将其他SPI设备片选拉高旁路。上电之后, ADS1220 的DOUT脚为高电平,读0x00配置寄存器(发送0X20),DIN脚波形正常,但是DOUT脚持续高电平,是否是 ADS1220 芯片有问题?或者电路驱动能力不足?还是其他的一些问题,还请大家不吝赐教~ 附件波形图中: 1通道为DIN,2通道为DOUT...
user6413437
5 个月前
数据转换器
数据转换器
模数转换器ADS8556,无法读取转换结果
CPU采用STM32F103ZET6 采用硬件模式并口,我是直接读取16位IO口数据的,但是无法读取到。 时序应该没问题,还是说必须用DMA来读取? 有知道的大神我们可以私下联系,我的微信号 wyll1981
user6293629
10 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS7945 转换数据读出不对
ADS7945 接线 AVDD 5V DVDD 3.3V AIN0P 1.5V AIN0N AGND AIN1P AGND AIN1N AGND REF 5V 及并联一个1UF 电容 REFGND AGND GND AGND CHSEL DGND PDEN DGND NC、PAD AGND 代码用的是 ADS7946 的 (已验证过的) 采样率125k SPI时钟3M 读出的数据为3AB6
Annie Liu
4 个月前
技术文章
模拟
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
Sunny Qin 由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。 首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有源滤波器...
Annie Liu
17 天前
技术文章
模拟
如何设计逐次逼近型模数转换器的驱动电路
作者:Jenson Fang 逐次逼近型(SAR)ADC是在在工业,汽车,通讯行业中应用最广泛的ADC之一,例如电机电流采样,电池电压电流监控,温度监控等等。 通常工程师在设计SAR ADC时,通常需要注意以下三个方面:ADC前端驱动设计,参考电压设计,数字信号输出部分设计。本文将介绍ADC的前端驱动所需要的注意的一些要素。 如图所示是一个常见的SAR ADC的驱动电路包括驱动放大器和RC滤波。接下来将从如何设计RC滤波器,以及如何选择合适的运算放大器展开。 图1. SAR...
>