• 毫米波雷达

    我想设计一款毫米波雷达,想设计一款检测人的呼吸和心率的仪器 我购买了开发板( IWR6843 ),并下载了例程,里面代码程序很多,分析不出来每行代码的具体功能,想咨询下我能不能直接利用例程,不做修改,从spi口提取到心跳和呼吸的频率?如何提取?
  • RE: 77G毫米波天线设计

    Hi I have some questions about AWR1243 antenna phase center, I want to use guide rail and AWR1243 mimo to achive radar imaging. Now I have two important questions, I really want you can help me with the troble . 1. Whether the delay caused by the circuit...
  • 毫米波传感器应用程序远程升级

    E2E,你好! 一般情况下, 毫 米 波 传感器的程序是通过 uniflash 或者CCS烧录到其flash中的。但是这需要在本地PC上操作,如果我的设备是一个 毫 米 波 传感器+嵌入式主机的组合,我想在有网络且
  • TIDEP-0091低功耗毫米波雷达设计问题

    我在参考TI的功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计 TIDEP-0091 时,链接: https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDEP-0091?_ticdt=MTYwNTk2NjgxOHwwMTczZDI2NzNkODYwMDIxYTk3MTI3NDMyZTQ4MDMwNzMwMDI4MDZiMDBiZDB8R0ExLjIuMTQwNDkwMDE4MS4xNTk2OTYyODQ5fDE 想采用二线制4-20mA给其供电并输出,但是不确定改方案是否输出的是4-20mA模拟电流还是搭载在4...
  • 毫米波雷达技术在道闸的应用

    作者:Amelie Zheng 随着汽车的保有量逐年上升,对区域出入口的车辆管理有了更高的要求,从而促进了智能停车场系统快速发展。如何实现高效施工、布设道闸设备、准确感知车辆、顺畅安全出入,对车辆检测传感器提出了更高要求。 车辆检测传感器技术一览 目前市面上常见的道闸防砸技术介绍如下: · 地感道闸防砸技术 该技术通常需要在停车场的出入口预埋两道地感线圈,用于检测车辆,原理一致,但作用不同,分别为触发线圈以及防砸线圈。触发线圈,埋设于收费站前,当检测到有车辆通过时...
  • 在QSPI flash上运行毫米波芯片的测试代码

    作者:Chris Meng 毫米波的软件包mmWave SDK里有很多驱动的测试代码,包括外设驱动,mmWave link驱动等。例如\packages\ti\control\mmwavelink\test\xwr68xx目录下的测试代码。这些测试代码都需要编译生成MSS或者DSS的可以执行文件,然后通过CCS下载到板子上运行。但如果TI的毫米波评估板或者客户的板子上没有JTAG口/仿真器,那就不能方便的使用这些测试代码了。本文就是基于这个问题,尝试把MSS的测试代码直接烧写到QSPI flash上运行...
  • 77G毫米波雷达能检测到的最小物体

    77G毫米波雷达能检测到的最小物体尺寸是多大? 检测物体的运动速度范围是多少? 检测距离设定在100米以内,类似子弹等小反射面物体是否能可靠的检测到运行轨迹?
  • 毫米波工具箱中的应用里关于数据格式的问题?

    您好! 我现在使用了ti的 毫 米 波 产品 AWR1843 ,使用串口接收 毫 米 波 输出的数据,在交通监控的应用说明文档中(Traffic Monitoring User's Guide )看到了关于 毫 米 波 数
  • 对毫米波雷达检测的点进行区分问题

    利用 awr1642 检测到很多点,但是怎么才能判断哪些点是真实的目标点?哪些点是虚假的目标点或者是杂波?
  • AWR1642雷达毫米波数据在ROS下的保存问题

    ROS下在rviz界面下可以实时显示目标,但是在保存时出现问题,使用的保存命令是:rosrun pcl_ros pointcloud_to_pcd input:=/mmWaveDataHdl/RScan 但是,后一帧的数据会覆盖前一帧的数据,所以最后得到的只是最后一帧的数据,想请问下,应该如何修改?