• ina226 电流测量

    各位好: 最近想用电流互感器测量220V电路,火线上的电流。目前选择了 INA226 。按照数据手册示意图大概改了一下,不知道这样操作是否可行。谢谢!
  • hrcap 测量pwm

    hrcap 可以 测 量 5%-95% 的20k pwm 的占空比吗?
  • 电量计能测量的最小电流有多大?

    电量计可以测得1mA以下的电流吗,比如0.1mA。当然,register中会显示是0。 或者说,电量计能测量到的采样电阻两端的电压最小是多少?可以用于电量计算的。
  • uV级电压测量也可以说是uA级电流测量

    应用场景是这样的:目的是测量A-B之间电流大小,已知1、A-B之间工作DC电压很小mV级电压;2、电流范围是0—10mA,要求分辨率是1uA。 我打算用的方法是A-B间串采样电阻,阻值就选1Ω,这阻值太小的话实在是太难测了,讲道理是阻值越大越好,但是太大也不行,本来就mV级电压,串个100Ω的这压降不得了。 如果想实现1uA的分辨率,那么采样电阻Rshunt=1Ω上的压降是1uV,我选择用的放大器是OPAx189,因为他的偏置电流很小,用OPA2189组成仪表放大器...
  • TDC7000用于液体流量测量,模式2,两通道测量时始终有400ps左右的时间差

    TDC7000用于液体流量测量,模式2,两通道测量时始终有400ps左右的时间差,将传感器连接板子的线对调,时间差还是不变,应该不是传感器的问题。 671253184 671257299 671253180 671257295 671253180 671257295 671253180 671257291 都是67us左右
  • 小电流宽范围测量芯片选型

    请问有没有芯片精密的芯片可以用于测量微小电流,100fA~100PA,3个数量级的电流范围。 例如精密运放 LMP7721 ,采样跨阻电路的是可以测量到微小电流,请问该如何设计,才能实现跨3个数量级的电流范围呢? 桥式电路或者其他电路?谢谢。
  • INA225是否能用于低侧电流测量

    INA225 是否能用于低侧电流测量?我看到规格书中参考线路是高侧电流监测,用在低侧除了会对输出带来一定压降还有什么风险?我的输出电压检测和输出电流检测用的同一个参考地.
  • LMX2491测量仪器

    LMX2491 的datasheet有很多的这种扫频的图,这个是仪器直接测量RFOUT端口得到的图么?具体是用什么仪器测量的?有对应的型号么?
  • IWR1243距离测量

    Hi: 我购买了IWR1243+DCA1000的demo,在E2E的论坛看到TI的AE回复说该demo的实际测量距离只有35cm,但是我在实际测量中发现,在2米只有依旧可以检测到人体移动。请问其实际测量距离范围到底是多少。
  • 请问TI有没有100nA电流的测量方案

    采样电阻只能用10R以下,速度要求在100ms内能得到稳定值 我的需求是100nA到1A的测量方案,mA级的我打算用 INA226 ,100nA级的还没找到可以用的芯片,通过单片机测量用MOS管切换档位。