• RE: CC2640R2F支持阿里云Link物联网平台

    蓝牙bluetooth技术已经4.0多少了?以后该如何发展?
  • 让工业物联网在工厂车间之外发挥更大作用

    物联网( IoT )和工业物联网( IIoT )已成为互联工厂的代名词,它们使传统工厂更加智能化,以获得更高效率所带来的收益。如今,工厂监控设备配置越来越普遍,诸如化学品储罐、泵设备、检漏设备或火灾防控设备等。 IIoT 的下一阶段会涉及工厂连接,并扩展到工厂范围之外。 将传统工厂车间之外的资产经济有效地集成到工厂控制基础设施中,无线电池供电的感测和控制起着至关重要的作用。当超出工厂原有范围时,为何电池供电的感测和控制具有重要意义?答案很简单:工厂通常会随时间(有时甚至是几十年)的推移而发展...
  • 2020年全国大学生物联网设计竞赛-TI命题

    2020年全国大学生物联网设计竞赛 TI命题 资源汇总帖 本贴更新记录: 1、2020年3月27日 创建帖子; 2、2020年5月7日,组委会发布竞赛通知,本帖更新赛题等相关信息; 第一部分 赛事流程 摘抄自竞赛通知。 第一阶段:报名和线上作品提交阶段 1.2019年9月 赛事筹备启动。 2.2020年5月6日前 组委会发布竞赛命题。为促进参赛师生与业界的交流,提高参赛作 品质量,竞赛组委会邀请合作伙伴设计了若干具有挑战性的竞赛命 题,竞赛合作伙伴将选派资深工程师来指导选择这些命题的参赛队...
  • user6250942

    物联网嵌入式工程师
  • am3352 只用RMII2单网口,无法联网

    root@am335x-evm:/# ifconfig eth1 up [ 700.969739] net eth1: initializing cpsw version 1.12 (0) [ 701.054874] net eth1: phy found : id is : 0x4dd072 root@am335x-evm:/# [ 704.055311] cpsw 4a100000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control...
  • 使用什么软件能够利用RF(AWR2243P)_evm+DSP-evm联合板子进行实时物体跟踪与检测?

    ‘ 中的 ’nframes_slave‘和’nframes_master‘可以修改持续时间的长短,但是我发现文档中并没有提到如何 实时地 对环境内 物 体运动进行数据收集和反馈,文档中都是对当下时间内,进行某
  • 请问BQ25606可否给两节并联聚合物锂电池(两块独立带保护板的电池非电芯)充电

    如题,请问各位 BQ25606 可否给两节并联聚合物锂电池(两块独立带保护板的电池非电芯)充电,谢谢。
  • user6097464

    位于苏州一家专注于蓝牙、Lora、GPRS、NB-IoT、4G、Zigbee等无线通信技术的研究,为客户提供泛在电力物联网、智慧消防、智慧农业、智慧环保、智慧工业等不同领域的物联网解决方案的公司。提供井盖,水浸监测,工业机床振动监测设备,移动互联网+智能硬件一体化解决方案。
  • Jacinto™汽车处理器助力汽车智能网联化进程

    德州仪器在信号处理和汽车处理器领域有着悠久的发展历史。迄今,我们已向汽车市场交付超过 1.5 亿辆汽车 ,并且我们 见证了 原始设备制造商( OEMs )设计创新的高级驾驶辅助系统( ADAS )和信息娱乐应用程序 的过程 ,这些技术突破了当前技术的限制。 德州仪器将持续开发可扩展、经济高效的汽车片上系统( SoCs ),其性能和功能使原始设备制造商 与 自主驾驶和集成驾驶舱(多操作系统 / 多域系统) 更近一步 。但要做到这一点,首先要确保我们为处理器提供统一的软件、安全性和实现安全的解决方案来...
  • 两个以太网PHY之间没用网络变压器可以直接互联吗?

    我在电路板上使用以太网PHY芯片DP83867和microchip公司的以太网交换芯片KSZ9477S(集成PHY)中间没有用网络变压器直接连接,这样可以吗? 中间还需要其它匹配电路,或是用电容耦合方式? 可以确定这两个PHY都是电流驱动类型的。