E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Annie Liu
3 个月前
技术文章
电源管理
升降压超级电容充电方案
TI shanghai FAE: Eric Xiong 超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。 BQ25703A 是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。 1. 典型充电电路和充电曲线: 图1 典型应用电路 图2 典型的充电曲线 图3 配置和软件设置 2....
user6372780
7 个月前
电源管理
电源管理
RE: 超级电容恒功率充电解决方案
请问,通过 bq24640 给超级电容恒功率充电,还要单片机给他一个pwm控制吗?这个芯片可以自己控制充电功率,而不用单片机控制吗?
user6521988
9 天前
电池管理
电池管理
BQ4050容量骤降,充电未满不能充电以及通过bqStudio获取GPC Package的问题
我现在用到 bq4050 这个Gauge IC,在应用的时候遇到一些问题: 1.放电的时候容量骤降,比如突然间从90%以上突然下降到10%以下 2.充电的时候还没有充满,比如充电到70%左右就无法继续充进去 之前我也发过贴,TI的工程师认为可能是我CEDV参数没有配置好,并且给了我一些文档告诉我如何配置CEDV参数,大致步骤就是在高温、室温、低温三个温度下分别进行两组不同速率的放电,在 bqStudio 的GPC Package里可以生成一个config.txt以及6个.csv文件,如图...
user6521988
22 天前
电池管理
电池管理
BQ4050放电时容量跳变,充电时测量到的电流不准问题
1、我们的电池是四串两并的,电池充满的时候应该是接近16.8V左右,不知道为什么,有时候放电的时候,容量百分比有骤降的情况(比如:突然从90%以上突然降到10%以下,甚至是0%。重新烧录firmware容量又恢复到90%以上,但是不能彻底解决这个问题) 2、充电电流不准,我们用Battery Management Studio观察充电时的电压和电流,外部电源提供的充电电压是24V,电流是1A左右,而观察到Battery Management Studio上显示的电压是14V左右,电流却是2A多...
user6498089
22 天前
电池管理
电池管理
BQ24610充电电压
Hi BQ24610 充电IC正常接适配器不接电池的情况下,输出端的电压应该是多少,电池端悬空的情况下,适配器接24V,输出端为0.8V是否为正常,介入电池后出现打火花现象,芯片烧坏
user6242745
7 个月前
电池管理
电池管理
0.1F/5.5V超级电容其充电完成阈值VBAT_OK, 充电过压阈值VBAT_OV, 充电完成滞后阈值 VBAT-OK_HYST分别是多少?
谢谢
user5220139
6 个月前
电池管理
电池管理
BQ24640充电电压
我设计了一款基于 BQ24640 的超级
电容充电
器,充电电压、电流可调的充电器,原理图和官方提供的基本一致,通过直流稳压电源供电。 当输入电压为5v时,输出电压可以正常设置。当输入电压大于5v时,输出电压保持在1.7v左右,且不可调。 请问有什么原因会导致这样的情况发生?
user4948315
8 天前
电池管理
电池管理
BQ24610充电问题
我用 BQ24610 制作了一个充电板,长接电源。输入9V挂两节18650(8.4V)。电流500mA。 9V上电后(不接电池负载),RGEN=3.67V vref=3.3V 此时电流为18mA左右 此时接上电池能充电 ,接上电池后REGN 为6V。 但是我先接上电池(8.22V),在接电源9V 此时VREF=0V 感觉芯片没启动。电流也是0A 请帮忙分析下问题可能出在哪里。谢谢!
user6498183
1 个月前
电池管理
电池管理
BQ24650充电电路不充电问题
我的原理图见附件,测量的各个参数值为Vmppset=1.76V,Vts=2.9V,Vref=3.3V,VCC=23.52V,Vregn=6.25V,BTST处的波形如图所示,Vsrn=Vsrp=4.2V
Star Xu
7 个月前
电池管理
电池管理
RE: BQ21040 充电?
插入电池无法充电,请参考数据手册8.4.9 请参考下面的items检查一下电路设计 BQ24040 and BQ2404X family Checklist for Schematic and Layout Review. This also applies to BQ21040 , BQ24050 and BQ24090 family of devices. Below items are good points to check during schematic and layout...
>