• 电感磁导率选择

    如果我设计一个DCDC,3V升到12V1.5A,电感电流有6.5A,用铁硅铝磁环,磁导率有26 60 75 90 125,选多大磁导率好,选不同磁导率有什么差别,选择依据是什么
  • TPS563200电感啸叫

    按照推荐设计,但是上电后5V一加负载,电感就会啸叫。测试波形电源电压有抖动
  • TPS61196输出电感啸叫

    LED backlight circuit, output voltage 51V, each LED current 105ma. The current problem is that the output inductor l546 has been whistling. I try to adjust the FSW frequency and Iset current are useless, what is the solution. The inductance l546 is in...
  • 求DQ轴电感问题

    能否讲解一下这里面的公式LAB = A-B*Cos(2*Theta-4*pi/3)怎么得到的?
  • RE: ina199 电流互感器

    这几天刚采购了几个样品,更换过也是一样。另外在查看TI提供的 TIDA-00753 设计文件是发现一个问题。U1器件 INA199B的参考电压输入端竟然是空置的,不知道是文件转换问题还是什么。(见下图红色圈圈区域)
  • 电感量不足影响?电感纹波率影响?

    100W电源带1W负载有什么影响?相同条件下,设计输出1W负载电感量应该会比100W的电感量大,100W电源带1W是不是电感量不够了?感量不够有什么影响? 反之感量多了有什么影响?多与少怎么衡量?
  • 自制电路板的电感问题

    你好,我根据 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301 套件自己设计了一块板子。其中只有mos管不一样,其他硬件一样。现在在电机识别时电感的值比用套件测的小很多,其他的值测的一样。请问在识别中是有哪些值需要修改的。 1b和1c实验都能控制电机正常运行。2a实验自制板跟demo板的识别中其它获得的参数都还好除了电感值。
  • 电感电流方向检测

    各位工程师,你们好; 在电流(电压)检测方面遇到了一些困难 目的: 在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,避免小功率时同步整流导致的反向电感电流。 目前计划: 通过比较器(目前选的是 LMV761 ,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压来判断方向,留出2mV的阈值(2mΩ电阻,阈值电流1A);(系统正常工作电流约为20A)。即大于2mV时输出高电平,低于2mV时输出低电平。 疑问在于(能有一点建议也是好的): 电路是否会产生强烈的干扰导致无法正确判断这2mV的差分电压...
  • 电感电流方向检测

    各位工程师,你们好; 我在电流(电压)检测方面遇到了一些疑问,请求帮助 目的: 在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,当即将出现反向电感电流时关断同步整流管。 目前计划: 通过比较器(目前选的是 LMV761 ,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压大小来判断电流。 需要检测的电流范围0~20A;对应的采样电压范围0~40mV,我希望当电压小于2mV时比较器输出低电平,电压高于2mV时比较器输出高电平。 电路大概就是这样,采样电阻Rs;系统的功率地是V2的S极...
  • LMR36520在轻负载时电感啸叫

    LMR36520 在500mA负载下工作没有声音,但在轻负载时电感啸叫,有什么办法可以解决? 原理图如下: SW的信号波形如下: