• 9.6V电池充电方案

    请问一下,我要用一个电源板给电池充电,这个电源板有点特殊,它正常输出电压12V,但是它的输出功率会根据线路环境发生变化,功率大的时候能达到10W,现在我要用这个12V电源给一个9.6V电池组充电,充电电流1A以下都行(充电时不会引起电源板电压拉低),需要优先负载供电,有什么好的充电管理芯片推荐呢?
  • BQ24650锂电池充电电路问题

    原理图见下方。 这个电路充电电流0.8A,充电电压13.6V,在给铅酸电池充电时,一切正常,先是恒流充电,当电压上升到13.6V后,转为恒流充电,电流下降到将近80mA时充电停止。 换成锂电池调整R20/R29的阻值后,充电电流还是0.8A,充电电压14.4V,前面恒压充电时一切正常,但电池电压上升到14.4V后,转为恒流,当电流下降到0.6A左右,充电就停止了,理论上来说恒流充电过程应该还没有结束。
  • 0V锂电池充电问题

    大神们,请问有没有 充 电 管理芯片能冲0V的锂 电 池 ?
  • BQ25703A+TPS65987D锂电池充电方案

    项目要求用TYPE-C接口对锂电池充电,设计采用 BQ25703A + TPS65987D 锂电池充电方案,参考官方的 TIDA-01627 设计图纸,想请教下:1. TIDA-01627 参考设计里面只有充电功能,如果也要实现TYPE-C数据传输,USB线怎么接(如上图所示,USB2.0信号C_USB_OTG_P/C_USB_OTG_N直接接到 TPD8S300 )是否正确;2. TPS65987D 这个PD芯片,是不是需要烧写软件,怎么获取这个烧写文件?谢谢!
  • 想给3节li电池充电

    想给3节电池充电,不限于li电池,用smbus和主机连接,输入电压24V最大,charge电流3-4A, 想问 bq24715 这个芯片怎样添加led指示灯灯,一个显示24V上电,一个显示电池充满。也可以推荐其他芯片, bq24715 没有stat引脚。
  • 使用BQ24133做单节电池充电

    FAE您好。 我用 BQ24133 做单节 电 池 充 电 ,无法 充 电 ,请指教一下。多谢! (请访问站点以查看此文件)
  • BQ24090电池充电和充电完成的状态

    我在使用 BQ24090 这款芯片做一个电池充电的电路,但是我遇到了一个问题。希望你们能帮忙看看哪里有问题,谢谢 这芯片有一个CHG#引脚,在正常充电的时候,它是保持低电平输出的,在充电完成或者不充电的状态下,它是开漏输出的。我看了芯片的内部结构框图,CHG #引脚这边是由一个MOS管引出的。 为了做到充电和不充电的状态显示。我在CHG#输出引脚加了一个上拉电阻,理论来说,当充电完成但依然处于连接状态时,CHG#应该是输出一个恒定高电平去驱动我外接的电路,但是结果并不是这样的。我测出来CHG#引脚输出是一个方波变化的波形...
  • BQ25713B充电充满电池后,要设置哪个寄存器?

    BQ25713B 充电充满电池后,要设置哪个寄存器才能关闭电池充电?是设置 REG0x00[0] = 1,还是把设置 REG0x34[1] = 1关闭BATFET,哪个方式比较好?或者有没有其他方式?
  • BQ24610的终止充电电流+预充电电流+电池充电电压设定的疑问

    TI工程师你们好! BQ24610 的“终止 充 电 电 流/预 充 电 电 流/ 电 池 充 电 电 压设定”,有几点疑问现向你们确认一下: 1. 充 电 满 电 条件:是 充 电 电 流<终止 充 电 电 流,24610判定 充 电 完成,stat2亮灯
  • BQ25606给三个并联18650电池充电,电池电压为3.0V

    当充电电压为5V 时,无法充电,并且state灯闪烁 当提高充电电压到5.4V时,开始能够充电,充电电流为设置电流。 这种情况是什么原因造成的呢?