• ina199 电流互感器

    各位大佬,下午好: 最近参考TI提供的参考,搭建了一个使用 INA199 采集电流互感器的电路。 电路如下: 电流互感器单独用电流表可以测得有电流产生。但当将互感器接入搭建的电路中时,在 INA199 输出端却无法测得有电压输出。使用 Tina-TI 软件模拟却完全正常。 请问这个电路在时间使用中有什么需要注意的?这样直接测量电流互感器有没有什么问题? 谢谢!
  • ina226 电流测量

    各位好: 最近想用电流互感器测量220V电路,火线上的电流。目前选择了 INA226 。按照数据手册示意图大概改了一下,不知道这样操作是否可行。谢谢!
  • TMP112温度传感器工作电流

    TMP112温度传感器的数据手册中有提到:静态电流IQ和关断电流ISD,如图1; 那么在温度传感器测量温度工作时,其电源提供的工作电流是多少? 看图2中的介绍说是工作电流是10uA,这个工作电流比IQ还小? 现在有点困惑了,TMP112的工作电流是多少? 难道数据手册上的IQ是工作电流吗? 烦请各位指教,谢谢! 图1: 图2:
  • 霍尔电流传感器在电信整流器和服务器电源中的应用

    霍尔电流传感器在电信整流器和服务器电源中的应用 电信整流器和服务器电源单元( PSU )中的功率因数校正( PFC )电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器( CT )、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。 电流互感器是基于变压器的原理对电流进行采样,使用 CT 可以检测 MOSFET 或者 IGBT 的开通电流...
  • RE: 电流感应放大器INA201发热严重

    建议上传下电路。IC发热有很多原因,ESD是其中发热的可能一种。需要按电路做初步分析。
  • 电感电流方向检测

    各位工程师,你们好; 在电流(电压)检测方面遇到了一些困难 目的: 在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,避免小功率时同步整流导致的反向电感电流。 目前计划: 通过比较器(目前选的是 LMV761 ,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压来判断方向,留出2mV的阈值(2mΩ电阻,阈值电流1A);(系统正常工作电流约为20A)。即大于2mV时输出高电平,低于2mV时输出低电平。 疑问在于(能有一点建议也是好的): 电路是否会产生强烈的干扰导致无法正确判断这2mV的差分电压...
  • 电感电流方向检测

    各位工程师,你们好; 我在电流(电压)检测方面遇到了一些疑问,请求帮助 目的: 在一同步整流的BUCK电路中检测电感电流方向,当即将出现反向电感电流时关断同步整流管。 目前计划: 通过比较器(目前选的是 LMV761 ,offset voltage 0.2mV)判断采样电阻上的电压大小来判断电流。 需要检测的电流范围0~20A;对应的采样电压范围0~40mV,我希望当电压小于2mV时比较器输出低电平,电压高于2mV时比较器输出高电平。 电路大概就是这样,采样电阻Rs;系统的功率地是V2的S极...
  • 为什么电流和磁传感器对真无线耳机的设计至关重要?

    近年来,TWS(True Wireless Stereo,真无线耳机)正在耳机市场中快速崛起。现在,用户在使用流媒体设备时不必再为耳机线的缠绕问题而困扰了。真无线耳机是基于Bluetooth®的无线耳机,其左右通道被分离成独立又相互配对的两个个体。尽管这种创新设计使用户不再需要用线连接手机或其它设备,但这给耳机制造商带来了一系列新的设计挑战。 为了最大限度地延长电池寿命和电池运行时间,耳机必须确保在充电盒中的正确位置,并且可以在充电时高效充电。一种高性价比的做法是将电流检测放大器用于监测耳塞充电...
  • Boost升压电路,上电瞬间电感电流

    Boost上电瞬间电感瞬态电流有一个上冲,产生的原因是什么