E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Jingkun Wang
6 个月前
电源管理
电源管理
DCDC电源稳定性测试时注入电阻阻值大小和扰动信号大小(Source Level)如何选择?
DCDC
电源
稳定性测试时注入电阻阻值大小和扰动信号大小(Source Level)是依据什么理论依据或者计算公式进行设定选择? 另外,麻烦给下DCDC稳定性测试相关资料,谢谢!
Jingkun Wang
6 个月前
接口/时钟
接口/时钟
DCDC相位裕度测试Rinj(注入电阻)如何选择
在测试DCDC相位裕度,增益裕度时,注入电阻的阻值如何选择?是否有相关
电源
稳定性测试资料?
6524775
10 天前
电源管理
电源管理
TPS65131输出不正常,设计为±10V输出,实际正电压只有2.9V,负电压1.3V,可能是什么原因?
使用 TPS65131 的片子,设计为±10V的输出,使用电池供电输入电压3.6V,实际正电压只有2.9V,负电压1.3V。正电压输出对比输入电压,说明没有任何升压作用。 以下是分析过程,请大家帮助确认可能的原因是原理图,还是PCB设计,或者物料选择问题?谢谢! 1.电路图和PCB Layou设计t如下: 2.原理图中的boost和inverting converter的电阻值R109,R110,C128,R111,R112,C134都是参考规格书。 3...
user5180049
2 天前
电源管理
电源管理
LM5017问题
设计电路是这样,输入电压DC30~47V,输出目标电压24V,但是当我输入30V时输出电压是8.7v,输入47V时输出电压0v,这是怎么回事
user4483732
3 个月前
电源管理
电源管理
LMR23630ADDAR电源倒灌问题
前面VIN输入24V没接,后面输出6V端有6V
电源
供电,发现这时24V处有6V不到点的电压,这样应该不正常吧,请问这是什么原因呢?
user6231289
4 个月前
电源管理
电源管理
电源转换芯片
设计师你好 请求 推荐两款 转-2.5V 和 +2.5v的
电源
芯片 。 THANK YOU
anvy178
6 个月前
电源管理
电源管理
TI 技术支持的大大们 WEBench的 ACDC在线设计 一个小问题没有双电源输出的设计
我要设计验证一个ACDC双输出的开关
电源
,但是在WEBENCH上面只有一个输出的选择,没办法选择双
电源
输出?
user6111932
6 个月前
电源管理
电源管理
请教tps61088输入电压与输出电压相同的问题
各位好! 由于系统由外部DC接入或内部电池供电,所以当由外部DC接入的时候, TPS61088 的输入电压是12V,而负载端供电也是12V,请问这样是否对芯片正常工作有影响? 如果有影响,有什么措施?
user5571114
9 个月前
电源管理
电源管理
TPS61089输出异常问题
设计需求: 输入电压5v,输出电压6v,输出电流3A。我在webench上进行仿真后给出的原理图如附件1,实际设计的原理图如附件2. 但是测试时发现输出电压无法稳定在6v(附件3),同时测量FB管脚波形如附件4.我比较了一下自己的设计和webench给出的设计,区别有1.我的输入和输出电容多了一些 2.Rlim小了一些(允许通过的峰值电流会更大)。但是这两个区别不会导致输出电压不稳定。能否帮忙看看我的设计哪里存在问题,谢谢~
user5931572
10 个月前
电源管理
电源管理
LM25118输出调节问题,是否可以只调节FB引脚的分压电阻值即可调节输出电压,有什么影响嘛?
Hi: 最近在做一个
电源
项目,是要求输入固定,输出可调(10-24V,电流5A左右), LM25118 能否实现,只调节FB引脚的分压电阻就可以了嘛,我发现不同的输出电压下很多元件参数都不一样,(如下图,12V输出和24V输出电路中很多电阻和电容值都不太一样,能只调节FB端电阻调节输出?)谢谢提出建议,或者有其他什么办法实现我的需求呢,就是输出可调电压(电流在5A左右)
>