• 负压电源设计

    在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如 TPS54160A : 所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
  • 高精度电源设计

    电源设计要求: 输入15VAC~25VAC 150Hz; 输出10VAC150Hz 0.05V精度; 功率100W,容性负载 设计方案AC-DC , DC-DC(BUCK) ,DC-AC .非隔离 求DC-DC方案,主要是精度(用数字电源方案PWM频率设置多少合适,或者是否有专业的MCU推荐)
  • TPS5410正负电源设计

    Hi, 1、我在网站找到了两份 TPS5410 做负压的设计文档,一份是 slva257a,一份是 slvr866,请问哪份更适合TPS510正负电源同板的设计? 2、正负电源同板,共GND会不会产生干扰? 谢谢!
  • LM5176 WEBENCH ® 电源设计师 仿真

    45V-50V输入电源,输出24V 10A 推荐电路 LM5176 ,但ISNS- 和ISNS+是对地连接,没有用采样电阻,请问能否加采样电阻,要多大。
  • 关于电源设计功耗问题

    设计了一块板子,电源是12V输入,输出3.3.V和3.6V,3.3V给单片机和MPU9250供电,3.6V给BC95供电,分别用了 TPS62150 和TPS70933DBV电源IC,当单片机休眠,BC95进入PSM模式时,发现功耗在290uA,太大 了,怀疑是电源设计问题,求解答。
  • 关于CC3135电源设计问题

    大家好 我想请问个问题,关于 CC3135 的电源部分设计问题,是这样我的主板有DC-DC能够提供1.85V及1.2V电源.可否不使用IC自身的DC-DC? 电源是否可以混用? 1.我们使用 CC3135 与TM4C1292连接,SPI和UART想直接使用3.3V如果全部使用1.85V还需要电平转换太麻烦了. 2.是否可以3.3V和1.85V混用 比如VIN_IO1,VIN_IO2 使用3.3V , VDD_ANA 使用1.85V, VDD_PA使用1.85V , VDD_DIG使用1...
  • TPS65987D移动电源参考设计

    我想用 TPS65987D 做一个2节锂(8.4V)充 电 方案, 1.我只需要可以实现快充功能就行; 2. TPS65987D 这个出厂有固件吗,我需要重新刷写吗? 3.市面上现有的快充充 电 器(PD协
  • 高精度电源设计方案

    电源设计要求: 输入15VAC~25VAC 150Hz; 输出10VAC150Hz 0.05V精度; 功率100W,容性负载 设计方案AC-DC , DC-DC(BUCK) ,DC-AC .非隔离 求DC-DC方案,主要是精度(用数字电源方案PWM频率设置多少合适,或者是否有专业的MCU推荐)
  • 求助TPS51220电源设计工具!

    需要 设 计 输出两路12V输出,求 设 计 工具,WEBENCH上没有找到,求助,谢谢!
  • 12V转220V UPS电源设计

    设计指标: 输入电压: 12V直流电压;输出电压220V交流;单相, 功率:500W;