E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
ian wu
1 个月前
电源管理
电源管理
LP2985AIM5X-4.5/NOPB稳压器电源噪声导致晶振噪声恶化!
Hi Ti工程师: 我们在新购买的 LP2985 ,在使用过程中,发现了相噪问题,下面是具体的分析,请帮忙看下!
user6291971
7 个月前
电源管理
电源管理
LM1084ISX-3.3的稳压器过回流焊后引脚由银色变为金色
我们购买的LM1084ISX-3.3的
稳压器
过回流焊后部分引脚由银色变为金色,用烙铁焊接后也是一部分引脚变为金色,我想问下这是什么原因,对功能有无影响?
user6366020
5 个月前
电源管理
电源管理
请问线性稳压器输入和输出电容怎么计算吗,感觉类似开关稳压器那样配置电容性能会发挥的比较好,用去耦方法计算比较好吗
请问线性
稳压器
输入和输出电容怎么计算吗,感觉类似开关
稳压器
那样配置电容性能会发挥的比较好,用去耦方法计算比较好吗
RyanMH
3 个月前
电源管理
电源管理
LM3478 升压不稳定和启动不稳定
这边再使用 LM3478 构建12V转36V电路时,出现芯片未启动和输出电压升高不稳定的情况。 1. 芯片未启动时,测量FA/SD引脚发现为7V~9V恒定电平,但是该引脚通过电阻接地,查阅 LM3478 手册发现该引脚传输方向只为输入,这是什么原因? 2. 输出电压升高不稳定时,设计输出电压为36V,电路会正常输出36V电压一段时间,之后开始输出不稳定高电压,此时输出电压在41V~60V之间来回变动,此情况在空载和接入负载的时候都有出现,这是什么原因?
user6227855
4 个月前
电源管理
电源管理
LM5088空载电压不稳定
最近要设计一个电源模块,在TI 上选择了 LM5088 ,在设计前用了WEBENCH仿真没问题然后就设计了电路,实际做出来发现模块满载什么的都正常,但是空载电压不稳定,至少要带载200mA电压才能稳定下来。在TI官网下载了LM(2)5088-1/2 Quick Start Component Calculator计算出来的参数依然如此。
user6091197
5 个月前
电源管理
电源管理
RE: LM5118输出电压不稳定
请问楼主问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
user6311555
9 个月前
电源管理
电源管理
RE: LM5160 输出电压不稳
你好,在么。可否与你交流下这个问题?
Kevin Chen1
10 个月前
技术文章
汽车
细数T-BOX中TI的明星产品之 线性稳压器 | 第五节TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航
汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中) Interface PHY 第一节 DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼 CAN 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器 Power Wide Vin BUCK 第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择 Low Vin BUCK...
user6451818
3 个月前
电源管理
电源管理
降压器件
您好! 请问有谁知道这款电源芯片的型号,或是可以替换的芯片型号。谢谢大家!
user6370361
3 个月前
电源管理
电源管理
LM4132AMF-3.3电压基准芯片输出电压不稳定
芯片输入电压是5V,加了一个1uF的电容滤波,实测纹波大概几个mV;EN和VIN短接;输出没带负载,就是在测试板上测试一下,但输出引脚用示波器测量有正弦波波动,最低2V零一点,最高3.8V多一点;之前是用LDO给ADC供电并提供REF,想用电压基准芯片试试,据说比LDO要稳定,之前没用过电压基准芯片,不知道是哪里出了问题,希望能得到各位高人指导,谢谢
>