• RE: [6.18 TI 在线直播] 智慧医疗 - 医疗监护、可穿戴式设备及手提超声探头

    您好,我看直播中说好像可以离线获得 智能超声波探头解决方案 的TI方案 请问如何才能或者电路原理图呢
  • 如何设计一个精准、热高效的可穿戴体温检测系统?

    可穿戴温度贴片是患者体温监测系统中的新兴发展趋势。在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许的最大误差为±0.1 o C,以确保精确测量患者体温。 Temperature (°C) 温度 ( ° C) Maximum error (°C) 最大误差(° C ) ...
  • 如何设计一个精准、热高效的可穿戴体温检测系统?

    可穿戴温度贴片是患者体温监测系统中的新兴发展趋势。在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许的最大误差为±0.1 o C,以确保精确测量患者体温。 Temperature (°C) 温度 ( ° C) Maximum error (°C) 最大误差(° C ) ...
  • 如何设计一个精准、热高效的可穿戴体温检测系统?

    可穿戴温度贴片是患者体温监测系统中的新兴发展趋势。在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许的最大误差为±0.1 o C,以确保精确测量患者体温。 Temperature (°C) 温度 ( ° C) Maximum error (°C) 最大误差(° C ) ...
  • RE: 【分享】TI线上培训汇总

    电池管理深度技术培训的资料不错,智能家居是目前比较火热的话题,除外之外还有穿戴设备也是,电池管理做到了极致,也就等于延长了设备的寿命。
  • RE: 精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

    在文档中提及到,TWS搭配极低的5uA耗电,这个满足我们现在涉及的低功耗,TWS使用极小的芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本,这样也符合可穿戴设备的要求,适用于TWS无线蓝牙耳机、智能手表与相关穿戴式产品的应用。
  • 评论 使用德州仪器毫米波传感器进行非接触式私人姿态检测

    读本文可以得知德州仪器毫米波传感器是用于家庭监控系统的智能解决方案,可用于老年人监控和紧急情况。当用于跌倒检测系统时,德州仪器的IWR6843可进行高精度监控,同时在所有环境条件下都可保持个人隐私和鲁棒性,而无需穿戴设备
  • CC2640R2F BQB认证问题

    大家好 我的一款可 穿 戴 产品采用了CC2640R2FRHB,Balun+filter电路参考TI推荐仕样 设 计,天线采用TI推荐的PCB天线AN043,现在想做BQB认证,据说 CC2640R2F 已有
  • 评论 TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案

    TWS蓝牙耳机第一上市开始就一直被广大用户青睐,多家平台都开始提供自助特色的产品,相比而言的低功耗和抗干扰算是市场上卖家的热点。本技术文献介绍的还挺详细从充电装置的充电方式、电源管理,特别是对power-path功能应用很简明扼要。耳机的内部介绍也很纤细,了解TI推荐的成熟设计方案,在今后学习上有很多参考意义。 随着技术的不断创新,接下来TWS耳机的发展方向将会是不断走向智能化、多能化、健康化、同时音频将更加高清降噪,响应速度更快,待机也会更长,TWS耳机将会成为人们不可缺少的智能穿戴设备之一...
  • 评论 TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案

    低功耗和小封装一直都是可穿戴设备领域大家比较头疼的问题,待机时间十分的影响客户的产品体验,充电时间也对使用效果有很大的影响。蓝牙耳机作为近几年比较火爆的产品,蓝牙芯片无论是在封装、数据传输稳定性和功耗方面的发展,都对蓝牙耳机的产品体验或者说是性能上发挥着不可磨灭的作用。从文章中可以看到TI的IC在enable下的静态电流都是ua级别的,参考设计整机功耗只有18uA,这是很可观的数据,并且这种集成的IC,给了用户PCB设计时很多可选择的空间。这种集成保护功能,又避免了设计工程师做很多冗杂的保护电路...