• CC2640R2 蓝牙UUID

    你好: 请问下,使用16-bit UUID 是不是都需要购买,是不是不能使用别人已经购买的.
  • 蓝牙通信

    用从机蓝牙每4ms发送3个字节的数据,主机蓝牙接收后UART接收中断传给MSP430,请问传到430的时候,还能保证是每4ms接收3个字节数据吗?另外,MSP430通过另一个串口与AD芯片进行通信,也是每4ms更新一次数据,将两个串口接收到的数据打包发送,两个串口中断在理论时序上不会冲突。在不使用蓝牙即用有线连接时该系统通信已经完成,但换成蓝牙后出现中断冲突的问题,时序和理论计算不符,是因为蓝牙传输有延时导致的吗?
  • #cc2640r2f 蓝牙异常断开

    SDK 4.20 例程 simple_periphal 修改的; 你好我使用例程修改自己的项目,在static void SimplePeripheral_processCharValueChangeEvt(uint8_t paramI)函数中做了比较多的数据处理; 同时还有一个100ms的notfy广播,出现的蓝牙异常断开,我猜想可能是数据接收过程中处理的耗时比较久; 不知道在接收过程中的处理数据最长耗时应该多少,每个周期函数应该最长耗时多少: 我在修改例程的间隔设置为如下: //...
  • CC2640R2F蓝牙数据发送

    CC2640R2F 使用两个设备, 主机和从机通信, 从机采集数据100ms向主机发送数据, 主机再将数据通过串口输出, 从机返回的数据间隔最大达到了300ms左右, 这种情况下有3条数据返回的时间几乎一样, 这种情况怎么解决? 下面时蓝牙连接参数 // Minimum connection interval (units of 1.25ms, 8=10ms) if automatic // parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL...
  • 蓝牙最佳设置

    工程师们,你们好,我在当前的调试中串口容易出现错误包( CC2640R2F ) 请问一下串口通讯最佳波特率是多大? 蓝 牙 最佳的传输字节长度是多长(MAX_PDU_SIZE)?
  • CC2640R2F蓝牙链接问题

    1、不用事件去读 CC2640R2F 蓝牙连接状态,在定时器中去读写蓝牙状态,调用哪个函数 2、增加一个功能按键,按下后将蓝牙模块之前的配对清楚掉。重新配对,相当复位蓝牙模块。有没有相关参考例程
  • Packet Sniffer蓝牙包过滤

    扫描到的BLE广播包可以通过设备mac地址和CRC过滤吗? 1.我只想扫描到某个设备的包,能通过过这个设备的MAC地址来过滤其他包吗? 2.目前能够扫描到固定CRC的一些包。能不能通过不等于这些包的CRC来过滤?
  • 升级的蓝牙5

    刚刚看了蓝牙5的视频和资料,结合TI 蓝牙5的功能介绍,发现现在的蓝牙的功能+范围+功耗都得到了发展,为以后的一些开发提供了基础,真的是很厉害啊
  • CC2640R2F的蓝牙5协议栈支持蓝牙4.2和4.0吗?

    您好,请问一下,我有一个蓝牙设备作为从机,目前用的协议栈是蓝牙5的,请问这个设备能够正常和蓝牙4.2和蓝牙4.0的通讯吗,需要修改什么吗?
  • 蓝牙连接参数设置

    这里对上面链接的总结: 1、连接间隔*(潜伏周期+1)的时间内数据交互,两设备认为连接不正常就会断开。 2、另外,尽量减少软件延时,或者不用软件延时。可以用定时器实现延时。 有个问题 : 连接间隔是个范围,即程序是设定的最大连接间隔和最小连接间隔, 具体是多少不知道, 那怎样确保1中的条件是满足的?