• 负载开关 TPS22917 EN 脚的问题

    由于硬件和功耗限制, TPS22917 的EN 脚,想用一个大电阻串联来控制,单刀单掷开关接通, TPS22917 EN接地, TPS22917 关断,单刀单掷开关断时,串了1M电阻, TPS22917 是否能可靠开通。
  • 关于负载开关TPS22965(5.7V 6A)使用中的问题

    TI的同仁您好: 最近我们设计产品时,使用 TPS22965 作为负载开关,但是当负载为轻负载或者输出悬空时,会发现这个芯片工作异常,现象如下:EN引脚电平维持在3.3V不变,输入5.32V,Vbias=5.32V,CT=10nF,输出5.32V会失压或者无法输出,测量CT引脚电平在1.8V之间变动,而不是正常工作时的11.32V。DS上推荐使用CT=1nF,我们使用的是最高10nF,是不是这个地方我们配置的有些问题,请多指教。具体图纸如下:
  • RE: TPS22860负载开关关断时间问题?

    我也遇到相同的问题,请问输入电容的大小会对输出的关断时间有影响? 另外,增加放电电路,除了在输出并联电阻,还有其它问题吗? 使用这款开关芯片,主要用于低功耗电路,如果关断不能充分断电,还有什么意义呢?
  • 有一个IO控制的三路负载开关吗

    求一款,一个IO口控制的,三路负载开关,这三路能同时开、同时关就行
  • 关于DC电源纹波电流、开关频率与负载电流

    请教2个问题: 1.第一个问题,相同条件下,纹波电流是不是与最大负载电流成正比?比如2个芯片A跟B,设定的开关频率、输入输出电压都相同,A方案设计最大输出电流1A,B方案设计成最大输出2A,我们在估算纹波电流的时候用20%-40%最大负载电流估算,那第一个方案的纹波电流不是就比第二个小一倍了?随即纹波电压也小了1倍? 2.第二个问题,在设计方案的时候,确定输入输出电压跟开关频率后,是通过估算纹波电流为最大负载电流的0.3倍,然后通过公式计算得出L?还是先通过与纹波无关的公式得到L电感,再根据电感与纹波电流关系...
  • 关于TPS40210带负载问题

    请问各位高手,我现在用 TPS40210 做LED升压电源(12V电瓶升85V 350MA输出 频率120K左右 ,元器件及原理图都是官网上算出来的),升压电压很正常(空载很稳),MOS管GS的波形也是很正常的方波,就是以带负载就保护了,请各位高手指点一下我这个菜鸟,该调啥地方。
  • LMR16006X SW开关脚负压问题

    LMR16006X SW 开关脚负压问题 1 问题描述 供电电压 26.3V 电池,输出 5V&29mA ,硬件信号质量测试时发现 LMR16006X-Pin6-SW 脚电压波形有负压 -0.5V , SW 脚电压波形如下: 注:示波器探针直接点在 SW 脚上,地线长约 10mm ,靠近芯片的 Pin2-GND 测量 查了一下芯片的手册,发现该脚的极限电压范围是 -0.3V ~ 65V , 从数据上看,波形中的 -0.5V 已经超出了该脚的极线电压范围...
  • BQ76930 重负载放电时候,均衡微弱开启

    BQ76930 在重负载放电的时候出现一个问题,均衡电路有微弱的开启状态,经过分析问题如下: 1. 在重负载情况下,电池电压下降,BQ芯片BAT—VC10X,VC10X—VC5X,VC5X—VSS之间的电容会进行通过采样输入电阻对电池放电 2. 采样线输入电阻Rf上会产生50mV左右压降,压降大小和电容值大小有关,由于均衡MOS用的是低压开启的NMOS,所以gs之间50mV的压降会让MOS有微弱的电流流过 请问官方有没有什么办法可以比较好的解决...
  • 关于mos管开关负压的问题

    用两个MOS管和MCU控制正电源的关断,如下图是否有问题? 另外如果想要控制-5V的开与关,MOS管如何搭建?