• MSP430的接近感应距离

    在一个6.4cm * 1.6cm的板上边沿做一个宽度为4mm左右的接近感应电极,如何做到10cm以上,应该怎么调整参数?
  • LMT70A信号长距离传输问题

    LMT70A 长远距离传输信号,发现同样的温度下,两者之间差5mv,温度将近差1℃。我这边想把精度控制在0.1℃,所以想问下是否是电源噪声造成的影响,是否有推荐的解决方案,谢谢!
  • CC2640传输距离优化问题

    我们用TI蓝牙2640+ TMP117 来做体温贴项目,目前APP软件开发中,硬件第一版已经结束,开始第二版电路调整中,蓝牙软件基本调试OK,现在碰到一个蓝牙信号传输距离短的问题,同一软件用手机APP测试信号(没有数据传输) ,TI开发板的信号10米左右可收到,我们的控制底盒信号5米左右,体温贴与控制底盒之间数据传输更短,只有1米不到,为此,我们对比TI的参考设计里面关于天线部分,基本都一样,做了很多测试调整也没有改善。希望原厂能提供一些建议以改善传输距离的问题。谢谢 下图是PCB图片,左侧软板是体温贴PCB...
  • RE: OPT3004 环境光传感器的实际使用问题

    您要测的距离范围是多少,TI有不同原理的测距传感器 超声波测距: e2e.ti.com/.../748143 毫米波传感器: www.ti.com.cn/.../overview.html
  • CC3220sf 温度传感器

    CC3220SF 中,能否将温度 传 感 器 的使能管脚(默认是 TMP117 Power P53/28)配置到别的管脚上?
  • 28377d,SCI可靠传输速率与距离

    实际使用过程中,SCI可靠的传输距离大概有多远,速率可以达到多少?
  • ads1115采集数据误差较大

    ads1115 在采集距离传感器输入的0.9v时误差较大,为0.03v,在0.6和1.2左右都是0.01v的误差,请问这是为什么;在误差为0.03v时候,计算出来的电流和距离传感器的标准电流差了0.04ma,对应实际距离差了十几毫米
  • CC2640R2F采集数据传感器

    您好!我在使用贵公司的 CC2640R2F 时遇到如下问题: 使用IO中断读取传感器数据,会导致丢包现象严重,基本读不到数据。在使用timer定时器的输入捕获时可以正确读取数据,但是会导致功耗较高,CPU一直处于唤醒状态。通过测量同行产品的功耗,同行设备在保证数据正确读取的情况下CPU一直处于standby模式。请问还有哪种方式可以实现standby模式下实现传感器的读取?或者timer定时器输入捕获要怎么进行优化?目前我们是每500ms对外发送一包数据。传感器通信协议见附件。 量表通讯口协议...
  • CC3220SF I2C引脚和温度传感器

    I2C引脚在syscfg配置中,use hardware没有选择TMP006(因为管脚与LED灯冲突),选择了none,相当于将I2C管脚配置到了别的管脚,但是这时仍用TMP006温度 传 感 器 原来的