• 增益带宽积 、 开环运放带宽、闭环系统的带宽这几个参数的理解

    用一个开环 运 放 构成一个闭环负反馈系统, 运 放 开环增益为A(S),负反馈系数为F(常数,比如电阻分压),我现在遇到几个问题有点模糊,不知道该怎么选择自己需要的 运 放 : 经常听说的闭环系统“增益带宽积固定
  • 关于运放中压摆率与建立时间的联系

    假定, 运 放 的建立时间为输入5V阶跃信号,Av=-1,建立时间为2us。 那如果我输入5V方波信号,AV=-1,我想要在输出0.1us内方波达到稳定值,能够实现吗,因为建立时间为2us,压摆率再高是不
  • 关于方波、三角波等波形选取放大器的GBP跟SR选取问题

    请问,方波、三角波、正弦波的压摆率计算公式是怎么样的,我只知道SR=2*pai*f*Vpk这个公式,请问都通用吗? 比如,输入信号频率100Khz、幅值是0到5V的方波信号,我想先接电压跟随器+电平平移,使得信号变成双极性、输出幅值-2.5V至2.5V的方波信号,再接运放进行幅值大小进一步调整,请问该怎么选。有什么补偿网络可以调节波形失真情况吗? 另外,运放的增益带宽积跟压摆率一般余量选取几倍比较合适。谢谢!
  • opa1671 mic前置放大器

    在用 opa1671 做麦克风前置放器做音频ADC采样时,距离远声音太小,距离近声音太大,有没有推荐的自动AGC电路(参考电路),(由于功耗原因,不能用音频编解码芯片)
  • LMV324放到方波输入输出不成比例

    (请访问站点以查看此文件) 输入 输出 IN是一个带直流分量的矩形波,经过RC之后,基本成了一个没有直流分量的矩形波,波形幅值高电平16.5mv,低电平接近0 经过 运 放 放 大之后还是一个矩形波,高电平
  • 求问,OPA378比起OPA340在电气特性上到底差在哪?

    我实在是弄不明白哪些参数比较重要,希望有人能解决我的疑问,感谢!
  • RE: 求一个AMC1200输出的差分信号转单端输出的电路。

    请教一下, 有200MHz带宽的差分转单端的运放推荐吗?
  • ADS1262问题请教!

    我想用 ADS1262 测量双电源 运 放 输出的双极性直流电压,设置1262为双电源测量,Aincom能不能和 运 放 的地及单片机的DGND直流共地。怎么连接合适,请教了!
  • 运放OPA27 LM393

    有没有运放OPA27或 LM393 与 SN75452B 芯片搭配使用的驱动电路示例图可以参考下 或者你们这边有其他相似芯片的驱动电路示例图
  • 运放OPA27 LM393

    有没有OPA27与双路输出驱动器芯片75452运用在质谱方面的示例电路图,或者 LM393 与75452 3脚sot封装,丝印上是R2C是什么芯片,电路板上用U表示的,不是晶体管 以及同样是3脚sot封装,丝印上分别是wv1 35,1A13U,Z2 6的是什么芯片,电路板上用CR表示的