E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
KW X
11 个月前
电源管理
电源管理
RE: UCC27611DRVT 驱动功率管类型
可以! 这粒MOSFET栅门槛电压1.2~2V,4.5V驱动时RDS=1.4mohm。该驱动器足以驱动。
ni chao
24 天前
电源管理
电源管理
LM25119 可否外置驱动器
LM25119 内置驱动器的驱动能力受到限制,可否外置MOSFET驱动器实现驱动增加? 将 LM25119 的SW接地,将HO、LO作为外置驱动器的输入端,外置驱动器可以包括 LM5110 等在内?
user5976874
6 个月前
电源管理
电源管理
UCC21222栅极驱动器,驱动GaN不正常
已回答
测试所用的电路图如图1所示, UCC21222 所 驱 动 的 器 件为英飞凌IGT60R070D1功率GaN管(Ciss=180pF),输入的测试信号为50ns单周期方波脉冲,使用50欧姆功率电阻作为测试用
user6340315
5 个月前
MSP430™16 位超低功耗 MCU
MSP430™16 位超低功耗 MCU
MSP-GANG PROGRAMMER烧录器驱动
已回答
各位大佬 /师傅,下午好,从官网新买回来的 MSP-GANG PROGRAMMER (PN: MSP-GANG Hardware rev:1.04),有这款烧录 器 驱 动 的,帮忙分享一下,万分感谢 !
user5850062
5 个月前
接口/时钟
接口/时钟
电平转换器和驱动器怎么选,电平转换器是否包含驱动器的功能?
大家好, 现在我需要对一组双向信号做电平转换。外部连接线有点长,在做电平转换的同时想改善信号完整性,请问是选1个电平转换器件好呢,还是用2颗驱动器? 能够容忍外部链接线长的能力是不是主要看IOH和IOL两个指标,我看电平转换器件的这两个指标比一些驱动器的还要高
user6501586
1 个月前
其它模拟产品
其它模拟产品
步进电机驱动器DRV8424的Bout2没有波形输出
电机驱动板原理图驱动器部分原理图如图所示,VDD_M=~22V, 调试时驱动器DRV8424的输出端接1.2K电阻做负载,此时FAULT引脚输出高电平,测量得到的Aout1、Aout2、Bout1和Bout2的波形如图所示,为何Bout2没有波形输出?2个样板上一共调试了3个DRV8424,结果都是Bout2没有波形输出。请指教下问题出在哪里,谢谢!
user5977653
13 天前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
28379D与驱动器相连出现干扰
当采用28379D输出PWM波驱动三相逆变桥时在3.3V与1.2V的供电电源上会出现较大的低频干扰,这是什么原因造成的呢?如何解决(驱动信号与mos管采用ISO7220隔离)
user5329807
8 个月前
数据转换器
数据转换器
LMT01 用STM32驱动,求LMT01函数支持
本人程序入门中,求 LMT01 用STM32驱动,求 LMT01 温度传感器函数库支持
user6477475
1 个月前
蓝牙Bluetooth 技术
蓝牙Bluetooth 技术
CC2640 的I2C驱动可以写16位寄存器吗??
CC2640 的I2C驱动可以写16位寄存器吗??
user1333423
3 个月前
DLP® 产品
DLP® 产品
DLPA2000的led驱动一路存在器件啸叫
我现在 DLPA2000 是用5V供电,但是5V上面还有VLED上面的纹波都比较大,导致这两路上面的22uf电容存在啸叫。问下有没有办法能够消除此啸叫?
>