E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user6451818
3 个月前
电源管理
电源管理
降压器件
您好! 请问有谁知道这款电源芯片的型号,或是可以替换的芯片型号。谢谢大家!
user5014784
5 个月前
LED 照明
LED 照明
DCDC降压芯片
请TI工程师推荐一款DCDC
降压
芯片,可以实现输入电压DC24V
降压
得到5V和3.3V,芯片具有过流保护功能,可以通过外部电流采样电阻设定保护电流的大小,芯片本身运行功耗尽量小
feng boning
7 个月前
电源管理
电源管理
LM5155DSSR做DC/DC升降压
Hi: 当前有个DC-DC的方案需求, DC8~36V输入,输出隔离3组:15V1A(主路), 20V 0.2A,5V 0.3A。全载效率75%以上(在10分钟内每次全载时间小于1分钟,其余时间轻载小于20%),输出短路保护。初步选用了LM5155DSSR,变压器选用PQ2016(AE62 MM2),副档是初步原理图 请师兄帮忙审核可行性?原理结构和变压器? DC-DC SchematicLM5155.pdf
Blare King
7 个月前
电源管理
电源管理
升降压解决方案
输入 8-16v 三项发电机整流的直流电,输出12v 的稳定电压 0-40a 的带载能力,需求一年 200k 以上 ,最好pwmcontroller ,没有就分立元器件解决方案,外贸产品。
user6139040
10 个月前
LED 照明
LED 照明
降压驱动creexhp50灯珠
输入电压36-75v 输出电压24v 6A (驱动xhp35灯珠,四串两并) pwm调光 效率要高,体积小,可以高成本,麻烦推荐个方案,可以发话可以发我邮箱,494837603@qq.COM
user6362354
16 天前
电池管理
电池管理
BQ34Z100-G1电压下降SOC不变
已回答
在一直没有电流通过检测电阻时,其他电路也在耗电,导致电 压 下 降 ,这种情况下观察到SOC一直保持不变。有什么办法可以使SOC改变?
user6451956
3 个月前
电源管理
电源管理
四开关管同步升降压LM5175
就是我从TI的wenben中导出的关于 LM5175 的原理图,其中该原理图的四开关管同步升
降压
电路路用了六个开关管,即M3、M4各自并联了一样的开关管,我想问,这个电路的功能还能实现吗?
user6393764
1 个月前
电源管理
电源管理
RE: 关于降压型 DC TO DC 正电压转 负压输出
文档无法下载
user5180049
7 天前
电源管理
电源管理
RE: LM5017降压芯片输出电压过低,求指教
我现在也遇到这个问题,我是用Typical Application这个推荐电路,当输入30v时,输出电压8.7V输入48V时,输出为0,我的QQ:757010484 。能加个好友吗?一起讨论这个问题
user4153721
4 个月前
电源管理
电源管理
LM5101驱动NMOS,做降压用,输出电压波形不对
使用 LM5101A 驱动NMOS,希望输出可调电压,PWM频率500KHz,占空比50%,在RES100后面接2K色环电阻做假负载。 测试负载上的电压在6V到21V之间变化,IRF4104的G极电平有短暂PWM输出,之后缓慢下降,之后再次有短暂输出后下降,如此循环 尝试更改自举电容(220NF)为100NF,输出电压无变化。 请问一下是我哪个元器件选型有问题还是 LM5101 的应用有错误,谢谢!
>