E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
zhenyu l
3 个月前
电源管理
电源管理
求推荐一款升降压转换器的芯片,用于TEC控制
参考了 tps63802 这款芯片对TEC的控制设计,这款芯片供电3.3V,输出1.8V到5.2V,能实现对TEC加热制冷的双向控制,现在想挑一款电压范围更宽的芯片,比如2~7V的。另外发现 tps63802 输出1.8V带负载电流只能达到1.6A就到极限了。应该时有反向电流保护,有相关控制的朋友能给我个意见吗?谢谢
user6247382
4 个月前
数据转换器
数据转换器
ADS1274转换电压线性下降原因,急!
我们使用 ADS1274 设计产品,用于采集磁传感器,做数字转换后给STM32,采样率1KHz。现在发现有的产品采集固定电压时,电压随时间接近线性下降,电压本身没有问题,可能是什么原因导致的?
user6451818
3 个月前
电源管理
电源管理
降压器件
您好! 请问有谁知道这款电源芯片的型号,或是可以替换的芯片型号。谢谢大家!
user6502000
1 个月前
放大器
放大器
电流转换电压
请问安捷伦,岛津,赛默飞,布鲁克等质谱厂家,他们的四级杆质谱,IV转换是使用的什么方案
user6353693
1 个月前
数据转换器
数据转换器
A/D转换器选型
请问有没有和 DDC112 类似的双通道电流输入,24bit以上分辨率的A/D转换器推荐型号。
user4196946
7 天前
数据转换器
数据转换器
ADS1211差分电压转换公式
已回答
= 5v * (Dout - 0x800000)/ 0x7fffff 请问该公式有什么问题么? 第二,全差分电 压 输入的AD 转 换 原理是怎么样的?AD 转 换 器 内部是将参考电 压 2.5V分别在正负区间进行数字量化么?
user6393764
1 个月前
电源管理
电源管理
RE: 关于降压型 DC TO DC 正电压转 负压输出
文档无法下载
user6413437
5 个月前
数据转换器
数据转换器
模数转换器ADS8556,无法读取转换结果
CPU采用STM32F103ZET6 采用硬件模式并口,我是直接读取16位IO口数据的,但是无法读取到。 时序应该没问题,还是说必须用DMA来读取? 有知道的大神我们可以私下联系,我的微信号 wyll1981
user6502000
1 个月前
放大器
放大器
IV转换对数放大器
反馈端的2个三极管该如何连接
Star Xu
10 个月前
电池管理
电池管理
RE: BQ25895的充放电问题
BQ25895 可以将其dc / dc转换器用作
降压转换器
,以将电池从VBUS充电至BAT,或用作升压转换器,以将BAT至PMID提供5.xV,而不能同时使用
>