• AM3352+wm8974 mcasp配置问题

    , 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz,wm8974只支持这些 )范围内。感觉怎么分 频 都不行啊,是不是硬件设计有问题啊。。。 能否在不更改现有硬件基础上,更改采样位深啥的满足声 音 播
  • AIC23B采集信号

    有一个问题想求助一下论坛的大佬们,AIC23B这个语音芯片的linein输入口和micin输入口能否同时使用,从而达到接收两路不同的声信号,将两路不同的信号输入开发板进行后面的算法运算呢?如果可以的话,需要什么条件呢?
  • TLV320aic3104做录音时有啸叫

    您好, 我的设计如下图红线所示,把MIC1LP/MIC1RP 直接通过AGC&PGA输出到HPLOUT/HPROUT。增益的配置我都调整好了,正常开放情况下,或者把入耳式的耳机塞到耳朵里后,Speaker是不会出现啸叫声的,但是当MIC用手以某种方式被捂起来后,Speaker就出发现很严重的啸叫声,其啸叫的频率在2k~4k左右都有出现。我偿试了调整AGC的增益,HPLOUT/HPROUT的输出增益等,都解决不了该问题。 后来我想是否可以通过图中的Effects增加带通滤波来消除,但发现Effect更多是为DAC服务的...
  • 音频ADC 器件

    目前应用中需要一个8路模拟单端的mic输入,然后输出i2S信号,有没有比较合适的芯片。
  • cc1352音频频响提前下降

    \audiohal_echo项目做测试,该项目是模拟 音 频 输入,codec进行ad转换后进入CC1352,CC1352再直接出来送到codec进行da转换。我们发现单声道的时候 音 频 频 响比双声道的时候差,我们只是单单改动了一个参数
  • AM335X WINCE音频问题

    目前3352和3354跑WINCE系统播放音乐的时候,不停的拉动文件管理界面右边的竖条会有呲呲呲的杂音,逻辑分析仪抓不出来,3352使用的音频芯片是WM8960 3354使用的音频芯片是AC3106I 目前具体现象描述:音频主时钟从主芯片的AHCLKX脚引入的时候,不播放音乐拉动竖条都有呲呲呲的杂音;音频芯片主时钟改成外部晶振输入 断开主芯片的AHCLKX引脚以后,不放音乐拉动竖条不会有杂音,只有播放音乐拉动竖条才出现呲呲呲的杂音。 目前我们抓取到的错误如图所示,怀疑是中断导致不停初始化的问题...
  • TIDA-01589 这款开发板是否有TMS320C5517 DSP相应的sdk

    TIDA-01589 概述中提到 TLV320ADC3101 立体声 ADC,具有 92dBA SNR、0.003% THD,集成了 PGA、AGC 和 mini-DSP,用于实现抽取滤波功能 功能强大的 TMS320C5517 DSP,用于实施各种音频处理算法,如:自适应频谱降噪 (ASNR) 和声学回声消除 (AEC),可处理回声尾部长达 128ms 的回声尾长 请问哪里可以获得以上功能的DSP参考算法呢。
  • cc1350p2 音频传输会自动终止

    \central_bidirectional_audio、peripheral_bidirectional_audio,附件是log打印。 log提示是没有event。现象是按说明操作后,能够出声 音 ,但很短时间后,log会打印很多warning,声 音 也随
  • 音频低通滤波器设计

    想设计一个音频的DAC输出的滤波器,本身DAC输出的底噪为-80dBV左右,通过有源低通滤波器后,底噪要求能到-100dBV左右。-3dB处可以设置到10K左右
  • tas5805M配置后,没有音频输出。

    ti的工程师: 我们公司选了一款 tas5805M 数字功放evm板,目前按照这个流程3进行的配置。 用evm板已经有声音输出,但是我们把evm的寄存器配置下载到我们的板子后,没有音频输出。我们检测了i2c的读写,发现写入的寄存器读出来和evm板是一致的。量了i2s时钟线发现也有时钟输入进去。 想问题一下ti的工程师,我们配置时还有哪些地方没有考虑到。 tas_5805m.h