E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
user5949198
4 个月前
C2000™ 32位实时 MCU
C2000™ 32位实时 MCU
高压三极管
3点的输入电压是97V,输入电流27mA,原本设计是后面直接通过适当电阻接地,但是由于0805封装的功率不够,因此采用了两个PNP管 现在不太懂,这两个PNP管作用
user4394804
7 个月前
电源管理
电源管理
TPS54531电压升高
用 TPS54531 设计一个电源,24V输入3.8V输出5A,在用电子负载测试时电压很稳定,但是给手机板供电(手机板从开机开始电流都是变化的,电流小于1A)这个时候电源就开始变化变到3.96V 4.05V 4.10V 4.37等,用示波器测试芯片第8脚发现波形不是和没有带负载时差不多,只是有很长一段时间没有波形,也没有可以调整的地方,是适应负载能力不行还是其他原因?请推荐合适的芯片,谢谢!
user6277786
11 个月前
电源管理
电源管理
高负压输出
已回答
我想要设计一款负 压 源:输出-30V~-75V之间,输出范围更大更好。最大输出电流1A左右就行,输入电 压 范围没有要求,固定一个输入电 压 就行。要求输出电 压 可以外部控制,在-60~-75之间可以连续调节
user6502000
9 天前
放大器
放大器
高压放大电路
用
高压
三极管和运动搭建300V的高速
高压
放大电路有例子没
user5014498
2 个月前
电池管理
电池管理
BQ24297的SW最高电压
dear TI工程师 BQ24297 的SW最高电压电压是多少?规格上只提到了Absolute Maximum Ratings是7V,但是没有提到最高工作电压,因为现在不带电池的时候SW的峰值电压有6.4V-6.6V,不知道会不会损坏 BQ24297 ,目前生产有发现 BQ24297 损坏的情况,就是SW脚没有开关波形
peng lu
3 个月前
电源管理
电源管理
TPS54160 BUCK输出电压偏高
给为大佬,下午好: 最近在使用 DRV8301 时,发现自己搭的电路BUCK输出电压过高。通过E2E论坛知道, DRV8301 内置的BUCK电路是 TPS54160 。按照数据手册中的公式,配置输出电压为5V。输入电压为12V。发现实际输出电压达到了8点几V,且空载与带负载一样的。 请教一下,这款芯片输出电压除了与R1、R2有关还受那些参数的影响。
user6387479
3 个月前
放大器
放大器
寻求高频1-10M高压100vpp放大器
请问有没有能放大1-10M正弦信号至100Vpp的放大器,或者有什么办法搭建电路吗?用来激励超声探头的
Zirui Su
3 个月前
电源管理
电源管理
UCC28730空载时输出电压飘高
UCC28730 在使用时发现当空载时输出电压会飘高,如何解决?
user6216187
6 个月前
电源管理
电源管理
TPS40210反激输出高压,不正常
使用 TPS40210 ,反激输出,设计输入12V,输出350V,在偶然的时候,成功输出过正常的电压,但持续的时间不长,芯片就保护了。 通过调节W1,可以调节输出电压,在大部分时候,输出只能到75V左右,再高芯片就自动保护不工作了。 因为曾经输出过350V,所以电路基本原理是正确的,应该处于一个临界状态。有没有大哥知道,这是什么问题? 开关频率调整过,但是不论是调高还是调低,效果都一样,不知是什么问题。 请高手不吝赐教
user6382093
6 个月前
电源管理
电源管理
负高压可编程电源
Hi all, 现在有需求实现 -20V —— -40V可编程电源,调节step在0.33V左右,输入电压为5V或3.3V。请问是否有集成的PMIC推荐?或者较成熟的方案呢?
>