• ADC模拟前端电路

    在使用ADC芯片AD12D1600时,如果想要交流耦合是否可以使用合适的巴伦,但是直流耦合时,是否只能使用类似lmh5401这样的差分运放?巴伦可以用于直流耦合吗?
  • 2802x Adc采样问题

    Adc配置为内部基准参考,查阅手册,电压为3.3V AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; // Select interal BG 0:internal 1:external AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; // Power up band gap Device_cal AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; // Power up reference AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN...
  • 2802x Adc采样问题

    Adc配置为内部基准参考,查阅手册,电压为3.3V AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; // Select interal BG 0:internal 1:external AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; // Power up band gap Device_cal AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; // Power up reference AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN...
  • 有ADC 的 地的 划分疑问

    我在设计带 ADC 电路时,希望用模拟地与数字地进行分割来减少数字地对模拟地的影响。但是,查询一些资料得知推荐在 ADC 的附近将数字地与模拟地进行单点连接。 但是,数字地与模拟地难道不是应该在总电源的
  • TI提供ADS8684的C语言源驱动程序吗?

    TI的工程师们好 我想问一下 你们提供 ADS8684 的C语言源程序吗?我的板子用到了 ADS8684 ,目前需要一个程序去调试,谢谢TI了!
  • ADC的输入动态范围问题

    请问,ADC是差分输入,有Vin-和Vin+;请问数据手册中写的Vp-p=2V,是指差分输入端Vin-或者Vin+可以最高达到2V,还是指单端转差分前的单端信号最高可以达到2V呢?
  • RE: 有关CC2530RF和ADC规格参数明细,请教下官方和高手。

    user1392992 大家好, 在RF RECEIVE SECTION中, “ Saturation (maximum input level) 10 dBm PER = 1%, as specified by [1] [1] requires –20 dBm (1) Difference between center frequency of the received RF signal...
  • ADS54J20

    我想问下 ads54J20 在PCBlayout上有没有特别注意的,JESD204B信号线是否需要做等长,CLK,sysclk有什么要求
  • ADC31010开发板的采样频率调整问题

    各位专家, 如附件所示,我在时钟设置里边已经更改了相应的采样频率有关的参数设置,通过寄存器表也看到了相关的参数更改成功,但是在CS软件里边,采样频率还是没有变化,请问这个是什么原因呢?
  • 音频ADC 器件

    目前应用中需要一个8路模拟单端的mic输入,然后输出i2S信号,有没有比较合适的芯片。