E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 211 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TLV9102:CL 的输出振荡问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我们在 TI 精密实验室中参考了一些文献、有助于展示如何运行 TINA 仿真以进行稳定性分析: SPICE 仿真 还有许多有关运算放大器稳定性和最小化振荡的其他资源 、在此 e2e 文章中引用以供将来参考。 根据您的要求、我 已在下面复制了 具有 TLV9102 和所提供条件的 TINA 仿真: [报价 userid="221405 " url="~/support/amplifiers…
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] OPA4171:针对差分采样方法使用高阻抗电阻器进行高电压采样。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Bowen: 感谢您提供更多信息。 客户正在使用哪种 ADC? 根据 ADC 和配置、驱动运算放大器需要最小增益带宽。 您还可以使用模拟工程师计算器来计算最小带宽(以及输出端的最佳 RC 滤波器值): https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 有关设计注意事项的更多信息、还请观看以下高精度实验室视频: ADC 的组件选择…
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS1263:系统噪声分析
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Steven Park: 内部参考是否有噪声规格? 我的一位同事估算了 ADS1262内部基准的噪声、请参阅下图。 请注意、这是一个估算值、因此不是一个保证的规格。 另请注意、该图来自 ADS126x 计算器工具中的"系统噪声估算器"选项卡、如果您想自己尝试的话: https://www.ti.com/tool/download/ADS126X-CALC…
5 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: CC1310: CC1310 LNA效果不佳
ruimao cong
已解决
CC1310_SE2435L.pdf
3 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] ADS1015-Q1:寄生元件值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我要尝试填上 ADS1015的 ADC 输入阻抗等效图。 您能否告知什么是 C_S (最小值和最大值和典型值)以及 C_P1和 C_P2? [/报价] ADS1015-Q1是一个 Δ-Σ ADC、因此 当它持续充电和放电时、它通常对输入范围内的信号产生电阻。 另一篇 E2E 博文是一个很好的参考、可了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/data…
6 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 LaunchxL-F28379D 和 BoostXL-3phganinv 上使用 FCL_f2837x_tmdxiddk FOC 项目
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 //############################################################################# // // FILE: fcl_f2837x_tmdxiddk.c // // TITLE: servo motor drive on the related kits // // Group: C2000…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AFE7952:用于欠采样 ADC 的 FREQ-DDC-FILTER-CALC 工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gordon、 HD2实际上是4100MHz。 但是、它将折回到第一个奈奎斯特区域、就像它是1200MHz 一样。 是的、您可以使用此工具作为指导。 我们应该有一个基于 Matlab 的2023年第三季度模型。 -姜
10 个月前
射频与微波(参考译文帖)
射频与微波(参考译文帖)(Read Only)
RE: JESD 204B 调试手册ZHCA737中的问题
Kailyn Chen
参考附件关于JESD204B的介绍。 slap161.pdf
6 个月前
接口
接口论坛
Answered
RE: [参考译文] TLV320AIC3120:削波噪声问题:建议的寄存器设置
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Iwasaki-san: 感谢您提供更多信息。 我假设在编解码器的输入端出现噼啪声。 有关计算滤波器系数的更多信息、请参阅以下相关文章: 计算 IIR 和双二阶滤波器系数 的工具- COEFFICIENT-CALC 计算工具| TI.com (+) TLV320AIC3204:ADC 的一阶 IIR 滤波器系数-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛 以上链接应该有助于计算中所示的系数…
9 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS1015:如何定义电压测量公式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Weicheng: 是的、对于测量高达3.3V 的电压、+/-4.096V FSR 是您需要选择的配置。 请记住、如果电源电压(VDD)小于满量程范围(4.096V)、则无法 获得满量程 ADC 输出代码。 例如、当 VDD = 3.3V 且 FSR =±4.096V 时、只能测量最高 VIN =±3.3V 的信号。 在这种情况下、不使用表示电压|VIN|>3.3V 的代码范围…
9 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题