E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] ADC081S051:军用级产品
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 JH Shin: 感谢您的提问! 现在我可以找到的最接近的东西是
ADC081S101
-MIL 。 但是、它似乎无法购买。 让我与我的团队确认一下、然后回复给您。 此致! 萨米哈
9 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADC081S101:ADC081S101是否存在温度补偿系数
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Henry、 我没收到您的最后一封邮件。 1) 是的、除非另有说明、否则黑体规格的额定温度范围为-40C - 85C 2) 是的、绝对最坏情况误差会将所有其他误差项加在一起。 更可能的计算方法是取平方和(RSS)的根。 对于这个器件、提供了一个+/-0.3LSB 的最坏情况 TUE、此 TUE 将所有其它技术规格化成一个与理想传递函数的总体偏差。 在这种情况下、我们可以预期所有项在指定条件下不会累加超过…
2 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADC081S101:与 Raspberry PI 进行通信3.
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 此器件通过 SPI 进行通信、仅使用3条数字线路进行通信。 需要 CS、SDATA 和 SCLK 引脚才能与器件成功通信。 CS 上的下降沿开始转换、SDATA 为数字输出、您将在此处看到转换结果。 输出的每个位将由 SCLK 计时输出。 我建议查看数据表的第6页、由于此处概述了器件的时序要求、因此通信中最常见的问题是时序错误。 一种直观的调试方法是、使用数字线路的示波器截图来确认您所期望的是实际发生的情况…
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
ADC081S101 无数据输出 请问是什么原因?
mengjiang Hu
5v 电压供电,sclk时钟为16MHz输出(试着把时钟降低了也不行), adc_cs信号也给了。 adc_cs 信号先拉低,过两个时钟以后才开始给的sclk时钟,连续16个sclk后adc_cs 拉高。 但是sdata输出一直为高(应该是一直输出高阻状态,cpld采到的全为0),请问是什么原因? 看手册上应该是adc_cs拉低了以后sdata输出端就不应该是高阻了啊
9 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: 玩转Webench,分享赢好礼!!
xidan1987
热电偶传感放大器ADC设计 作品摘要: 此电路由传感器TCP1JG060AP0,和
ADC081S101
模数转换器和放大器LMP2022组成具备单端ADC和电压供应传感器的仪控放大器,通过WEBENCH设计软件来设计这个电路 里面有好多数据可以直接模拟出来,对设计者来说非常的有用,有标准工作值,电源要求,详细的误差结果,还有电路图,元器件清单,选用的元器件基本的参数,等等,非常强大. 电源要求:VCC:5V,IC功率消耗14.6mw 可矫正的电路误差为25°·~~~~
热电偶传感放大器ADC设计.zip
10 年多前
电源管理
电源管理论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题