E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] ADS5483:CLKP CLKM 上拉/下拉电阻器连接至";模拟";VDD/GND?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Davide、 这里有很多旧信息可能会误导他人、但通常对于高速转换器而言、采样时钟不是数字信号、而是指模拟信号。 我们建议使用单点接地以获得最佳性能、无需分离接地。 您上面的图应该可以。 此致、 Rob
2 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS5483:采用 TSH4130的 VCM
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Davide、 如果共模为2.8V 而不是3.1V、则会丢失一些动态范围。 每个输入的摆幅不得超过3.1V +/- 0.75V。 由于您具有此共模偏移、因此当输入接近 2.4V p-p 时、器件将开始沿一个方向削波。 如果您将最大摆幅保持在该值以下、这不是问题。 然后、如果需要、您可以使用外部基准对信号应用增益。 使用外部基准模式时、请确保根据数据表的表5将 PDWNF 和 PDWNS…
4 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS5483:ADC 持续断电/通电、保持活动时钟和基准。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Davide、 我对拖延表示歉意。 IC 的寿命有许多因素(例如温度、湿度、功率周期等)。 因此、我无法给出寿命估算值。 偶尔、您可以考虑计算机主板的使用寿命、如果保持在凉爽干燥的环境中、并且不会出现电源异常、则可以使用多年。 此致、 Dan
4 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
[参考译文] ADS5483:是否可以安全地放置包含时钟和基准操作的断电功能?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/767172/
ads5483
-is-safe-to-put-in-power-down-mantaining-clocks-and-reference-actives 器件型号:
ADS5483
大家好! …
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
模拟信号链路产品指南
heng zhang
介绍了放大器,数据转换器,接口,时钟等主流产品,方便选择器件吧。
模拟信号产品指南.pdf
12 年多前
存档论坛
其它模拟产品 (Read-Only)
回复: 给24bit AD供电的 隔离电源的设计
Johnsin Tao
ADC的电源可以不用到隔离电源(隔离一样存在噪声),见附件文档,有关于ADC电源设计,关于噪声影响的方案比较,你可以参考。
ADC 的电源设计.pdf
11 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 关于是用ADS8364出现的问题
Johnsin Tao
已解决
Hi 就ADC性能而言,电源越稳定,供电电压纹波越小,noise越小,越好。 附件的文章你或可以参考。 一般开关电源的纹波在40mV以内,当然具体还要看芯片的电路设计。 纹波较大可能是控制不稳定造成的,也可能存在较大的noise.
ADC 的电源设计.pdf
10 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: 如何降低电路的噪声
Johnsin Tao
Hi 需要注意如下: 1. 电源电压需要低Noise, 可以选高PSRR的LDO, 也可增加LC滤波。 附件是ADC电源的测试报告,可以参考。 2. ADC的参考电压,除了采用高精度的电压源之外,还可以增加运放buffer进一步加强改善。例如ADS1256: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=ads1256&fileType=pdf 第二十九页。
ADC电源.pdf
11 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题