E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 84 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: AFE5805: 超声多普勒收发电路选型
Taylor
您好, AFE5805在8通道里面是最便宜的,其次是
AFE5801
, AFE5804 等。
8 天前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: AFE5801: 信号发生器产生的200kHz,200mVpp的方波在AFE5801输出的波形中耦合了一个同频率的正弦波,我该怎么去掉这个正弦波
Haowen Deng
已解决
问题已经解决,我将寄存器的0x07[3:0]全部置1,即输入F后,采到了正确的波形,如通道1,感谢你们的建议。
6 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] AFE5801:如何消除正弦波
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 非常感谢您的详细信息。 在这里、我看到两种可能性。 -这种现象是由于单端输入或 -有无意的 HPF。 HPF 的一个可能原因可能是 INP/INM 网络。 您是否可以将 INP 和 INM 电容器增加到1uF 并检查200kHz 时的响应? 您是否能够使用变压器将信号转换为差分并将差分输入馈入器件? 如果您可以尝试上面的两个实验、那将很有帮助。 此致、 …
6 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
AFE5801: 请问AFE5801的寄存器0x07[0]功能是什么
Haowen Deng
TI 认为已经解决
Part Number:
AFE5801
我在调试AFE58801时选用AC/DC功能时,误将0x07[0]置为1,而0x07[1]为0,但我发现它对我的输出波形有一定的帮助,但是芯片手册上没有给出具体解释,我想知道这一位寄存器的主要功能是什么?
6 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] AFE5801:用于禁用通道的配置
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shilpa: 您可以使用数据表中的下表进行近似估算。 EQ (1):总功率(上电)=每通道功率(上电)* 8+共功率(上电)= 522mW EQ (2):总功率(断电)=每通道功率 (断电) * 8 +共功率(断电)= 8mW EQ (3):假设共模功率可忽略 那么、总功耗(单通道上电+ 7通道断电)=每通道功率 (加电) +每通道功率 (断电) * 7 = 73mW 留出一些裕度…
7 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
AFE5801: 仿真问题,我并没有找到该产品的仿真模型
Xueayi
已解决
Part Number:
AFE5801
我想使用
AFE5801
器件进行设计,但是没有找到该器件的pspice仿真模型,请问有无解决办法?
已回答
1 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] AFE5801:AFE 5801 SNR
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 GBiswal、 它将是 FS/N 该图仅显示从0到 Fs/2的实部、图像部分为-Fs/2。 有关 SNR 图、请参阅
AFE5801
EVM 用户手册。 计算点为64K 点。 谢谢!
3 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AFE5801EVM:如何将 AFE5801EVM 与 LMX2492EVM 生成的线性调频脉冲同步
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 对于您的问题1、 实时捕获到 TSW1400EVM 存储器(针对所有8通道数据) 但不会将实时信息直接保存到 PC 的存储器中。 对于问题2、 您可以参阅 AFE5809用户指南(请从 TI 网站复制)第12页图10。 之后、您可以使用 LMX2491 (其功能与函数发生器的功能相似) 为
AFE5801
的 SYNC 引脚和 TSW1400的触发输入提供 SYNC…
3 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM 在模拟数据采集中插入数字事件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 请阅读
AFE5801
EVM 用户指南(第33页)。 对于您的问题1、 然后您可以清楚地看到如何使用适配器(订购 EVM 时已连接) 来连接
AFE5801
EVM 和 TSW1400 EVM。 www.ti.com/.../
AFE5801
EVM 用户指南 (1) 标题 类型 大小(KB) 日期 具有八路高速 ADC 的
AFE5801
…
3 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AFE5801:ADC 采样率大于 SPI 时钟速度时。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ching Chuan、 你过得怎么样? 是的、你是对的。
AFE5801
数据表未提及 SPI 启动时间(nSEN)之间的时序 与 ADC 时钟启动时间之间的关系。 您可以尝试尽可能快地运行 SPI (例如20MHz SCLK) 但在启动期间、您的 SPI 也会运行您的 ADC 时钟 在数据转换准备好运行之前、您至少需要等待多长时间或多少个 ADC 时钟。 …
3 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题