在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了边缘 AI 专题培训。该课程包含了基于 Arm® Cortex® 的视觉处理器 AM62A EVM 的入门及动手实践教程,以及 Edge AI Studio 的使用和评估等。处理器和软件的创新使得边缘智能更简单、更易使用和广泛实现。
扫描下方二维码或点击链接,一起解锁本期培训课程吧!
https://www.ti.com.cn/zh-cn/video/series/edge-ai-tutorials-for-am62a-processor…
Part Number: BQ27542EVM Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM , BQSTUDIO , GPCRB
电量计型号BQ27542-G1,电池规格4000mAh(3.8V),客户系统端测试时发现RM/FCC上升,需要解释变化的原因和更新机制
具体描述如下:
系统休眠前接着 USB cable 在 500mA 电流充电,休眠时的电流是-5~-10mA,客户看到log到的数据静置过程中FCC/RM/SOC都有变化,需要我们解释这种变化的机制,是否正常…
您好
是的, only the Linux SDK is supported for SK boards.
TI提供了教程,您先按照下方手册开始入门
1. Overview — Processor SDK Linux Edge AI for SK-TDA4VM Documentation
使用CCS的话,参考这个链接中TI提供的方法,重点看一下里面的FAQ链接。
SK-TDA4VM: How to create a project on CCS? - Processors forum …
Part Number: PROCESSOR-SDK-J721E I already know that developing edge AI application relies on the APIs of OPENVX and TIOVX in the SDK.I now understand in app_single.camera that the first step is to create a context, then create a graph, and then create…