E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 337 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
BOOSTXL-DRV8323RS: BOOSTXL-DRV8323RS
HappyPants
Part Number:
BOOSTXL-DRV8323RS
Does the DRV8323RS support SPI daisy chain? If it can daisy chain, how do you use it? DRV8323RS是否支持SPI菊花链,如果支持,怎么开启这个功能
13 小时前
电机驱动器
电机驱动器论坛
BOOSTXL-DRV8323RS: BOOSTXL-DRV8323RS评估板与BLDC电机连线问题
? ??
TI 认为已经解决
Part Number:
BOOSTXL-DRV8323RS
你好,我想问下只是将
BOOSTXL-DRV8323RS
评估板与BLDC电机连接,不连接MCU,能否通过旋转图中的编码器让电机转动
1 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
BOOSTXL-DRV8323RS: 是否支持SPI菊花链,如果支持,怎么开启这个功能
HappyPants
Part Number:
BOOSTXL-DRV8323RS
Does the DRV8323RS support SPI daisy chain? If it can daisy chain, how do you use it? DRV8323RS是否支持SPI菊花链,如果支持,怎么开启这个功能
13 小时前
电机驱动器
电机驱动器论坛
BOOSTXL-DRV8323RS: DRV8323RS 驱动无刷电机 电机发热严重
mayu Ma
Part Number:
BOOSTXL-DRV8323RS
你好,我想咨询下无刷直流电机在三相上加电感来降低驱动电流斜率和幅度,从而降低电机温升的方法是否可行,我们是否有如此的应用。 目前项目是用DRV8323RS驱动三相无刷直流电机,采用六步方波控制,电机电压24V,最大电流4.52A,相电阻:0.245Ω,相电感:30uH。 采用70%占空比驱动,电机温升较高,尝试在电机三相上串电感,温升有降低,三相的驱动电流减小,电流斜率也降低了。 1、想了解是否有次用法,那么电感的选取是…
1 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: [参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:采样电流值与实际电流值之间的差异较大
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Cherry: 很抱歉,由于一些外部因素,我延迟了很长时间。 我注意到 Cvref 为1uF、而不是建议的0.1uF、您是否可以换用推荐的元件? 您能否检查 当 VREF_DIV 位切换(0b、1b)时该 SOx 失调电压如何变化? ——这种偏移可能是基于所应用的 VREF 的内部偏压的一个因素。 此致、 -约书亚
4 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: BOOSTXL-DRV8323RS: 采样电流值和实际电流值偏差比较大
Yi Lin
您好 还没结果吗
4 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: [参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS 是否与 LAUNCHXL-F280039C 兼容?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嘿、Mohamed、
Boostxl-DRV8323RS
应该与 MSP430F5529 XL LaunchPad 开发套件配合使用。 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP 如果使用任何其他 LP、则需要检查硬件兼容性、并且需要重做/修改软件。 此致! 阿克沙伊
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:下桥臂栅极波形异常
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Cherry: 很抱歉由于年底/假日而造成的长时间延误。 您能否知道 EVM 的工作电压是多少? 在器件以6V、8V、10V 和12V 的电压运行时、您是否可以收集低侧和高侧栅极电压的波形? VGLS 的栅极驱动电流能力取决于电源电压 VM、并且看起来会下降至外部电容或 VGLS 内部调节的另一个内部因素。 驱动器的所有三个相位上是否都出现这种下降? 此致、 -约书亚…
3 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
BOOSTXL-DRV8323RS: 下桥臂栅极波形异常
jing wang
Part Number:
BOOSTXL-DRV8323RS
你好, 使用DRV8323RS开发板测试过程中发现,三相下桥臂的栅极波形会出现一个斜坡,下桥臂开通时栅极电压高达20V随后缓慢下降,请问可能是哪些配置或问题导致的? 谢谢!
4 个月前
电机驱动器
电机驱动器论坛
RE: [参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嘿 Duane、 是否具有 VM、CP 和 NFAULT 引脚的波形? 此外、您能否执行 SPI 读取以检查发生了什么重试故障? 此致! 阿克沙伊
4 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题