• RE: BQ25601充电IC的OTG问题

    您好,没有看到图片,您的问题正在查询。
  • 电源管理IC

    请问 BQ25601 能不能支持一节3.7V锂电池0V充电?还有什么IC能够支持一节3.7V锂电池0V充电?
  • BQ25606和BQ25601

    HI TI team: 产品使用单节锂电池供电,充电管理芯片使用的是 BQ25606 ,现在想咨询下如果使用 BQ25601 是否可以电路完全兼容。对比过管脚不同之处, BQ25601 有I2C接口, BQ25606 有USB数据线的D+/D-充端口检测,但我只用于开关型充电以及电源路径管理这块,通讯编程不用,是否可以完全电路兼容呢,请帮忙确认下,谢谢。
  • BQ24770充电截止的问题

    往复,这是什么原因呢? 另外,我之前用过BQ24266、 BQ25606 、 BQ25601 等芯片,它们都是充满后会自动停止充电,但感觉BQ2477x系列则会一直循环充下去