E2E™ 中文支持论坛

  • 菜单
  • 用户
  • 菜单
  • 搜索
  • 用户
E2E™ 中文支持论坛
  • 技术论坛
    • 模拟与混合信号
    • 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
    • 微处理器 MCU
    • 无线连接
    • DLP® 产品
  • 技术文章
    • DLP® 技术
    • 大学计划
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 德州仪器招聘咨讯
    • 模拟
    • 汽车
    • 电源管理
  • 其它资源
    • 意见与反馈
    • TI大学计划
    • 文件中心
  • TI 培训
  • 连接
  • 取消
  • English
  • user6428118
    user6428118
    • 3 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    bq25703a 需要用5V3A的充电器充电,充电电流要能够达到3A,请问该如何设置寄存器

    以下是我插上充电器,读出来的所有寄存器值。但是实际充电电流只有704mA REG0x0 : 0x20e REG0x2 : 0xb80 REG0x4 : 0x2200 REG0x6 : 0x200 REG0x8 : 0xa00 REG0xa : 0x0 REG0xc : 0x1600 REG0xe : 0x2800 REG0x20 : 0xac00 REG0x22 : 0x0 REG0x24 : 0x2800 REG0x26 : 0x1400 REG0x28 : 0xb00 REG0x2a :...
  • Star Xu
    Star Xu
    • 1 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    RE: BQ25703A 充電 過流保護

    您好, 数据手册上没有找到别的方法.
  • Annie Liu
    Annie Liu
    • 3 个月前
    • 技术文章
    • 电源管理

    升降压超级电容充电方案

    TI shanghai FAE: Eric Xiong 超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。 BQ25703A 是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。 1. 典型充电电路和充电曲线: 图1 典型应用电路 图2 典型的充电曲线 图3 配置和软件设置 2....
  • Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    • 2 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    RE: BQ25703A 设置(03/02寄存器)充电电流大小无效,只能1A充电

    Hi 建议你直接在“电池论坛”发新帖,一般客户不会回复你的问题。
  • Nancy Wang
    Nancy Wang
    • 3 个月前
    • 其他DSP & ARM® 产品
    • 其他DSP & ARM® 产品

    RE: bq25703a 需要用5V3A的充电器充电,充电电流要能够达到3A,请问该如何设置寄存器

    请去电池管理论坛咨询。 e2echina.ti.com/.../
  • Wallace Liu
    Wallace Liu
    • 5 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    BQ25703a 充電電壓設置

    你好: 這邊有按照Cell_BATPRESZ的電壓準位設置, 但還是得不到正確的CHARGE VOLTAGE , 而是VSYS= VBAT= 3.584, 6.144, 9.216, 12.288V, 去調整MinSystemVoltage Register (I2C address = 0D/0Ch), 和MaxChargeVoltage Register (I2C address = 05/04h), 都不會變動, 請教哪個步驟做錯了?
  • user6345504
    user6345504
    • 8 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    BQ25703A这款芯片启动问题

    • 已回答
    ti工程师: 你好,想问一下, BQ25703A 这款芯片的CHRG_OK,PROCHOT,EN_OTG这三个引脚如果不外接控制芯片,是否会影响 BQ25703A 这个芯片的输出供电? 如果要连接
  • user6177096
    user6177096
    • 7 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    RE: BQ25703A的BATDRV#处于常高,MOS打不开

    问题已解决,是PCB问题。
  • Star Xu
    Star Xu
    • 9 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    RE: BQ25703A充电异常

    确认 您的minimum system voltage设置的是多少
  • zhuo li
    zhuo li
    • 8 个月前
    • 电池管理
    • 电池管理

    BQ25703A电池电压和系统电压选择

    目前按照BQ25703AEVM做了一块样板, 设置的CELL_BATPRESZ是对应3cell锂电池的,想请问下TI的工程师,选择12V的sys电压和12.6V的锂电池电压是否合理,如果要对12.6V锂电池充电是否需要更高的sys电压?
>
TI E2E™ 中文社区
  • 技术论坛
  • 技术文章
  • TI培训
  • 用户设置
TI E2E™ 其它资源
  • TI大学计划
  • 文件中心
  • 意见与反馈
更多社区资源
  • TI E2E™ 英文社区
  • TI 论坛 @ 21IC
  • TI 论坛 @ EEworld
  • TI 论坛 @ 21Dianyuan
  • TI 论坛 @ Dianyuan
更多技术资源
  • WEBENCH® 设计中心
  • 产品支持
  • 技术文档
  • TI设计网络
  • TI技术文章

TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。

本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。

关注我们 Sina Weibo WeChat
TI全球网站 | 联系我们 | myTI登录 | 企业公民

德州仪器 (TI) 是一家跨国性的半导体设计与制造公司。因具有100,000+个以上模拟IC和嵌入式处理器而独树一帜、同时兼备软件、工具以及业界最大的销售团队/技术支持团队。

© Copyright 1995-2020 Texas Instruments Incorporated. 版权所有.
注册商标 | 隐私保护 | 使用条款