• bq27750

    大家好,我使用 BQ27750 进行电量检测,不具有充电功能,pack+ pack-连接我的负载,我查到的是 BQ27750 检测电流是通过SRP SPN 之间的0.001欧电阻进行检测,原理图中0.001欧的电阻左侧是电池负极,也就是GND,右侧是负载的负极,而我负载的负极是GND 1、如果0.001欧右侧接负载的负极,那0.001欧电阻的左右两侧都是GND,这样影响电流检测吗?如图1 2、0.001欧电阻右侧可以不连接负载的负极?如图2 3、那0.001欧电阻右两侧的连接是什么?如何设计电路...
  • BQ27750导出senc文件后没有通信

    你好!我想请教下,我在使用 BQ27750 的时候,配置好之后,想把senc文件导出来,但是导出senc 之后就没有通信了,换一个电池重新写入一个senc之后,电池也没有通信,点击execute
  • RE: BQ27750 bqz文件下载

    似乎你应该回复原作者,咱们说的内容是一样的
  • RE: bq27750 低溫FCC問題

    提供一下log数据和gg文件?
  • RE: BQ27750 cycle learning 成功的标志是什么?

    你的学习已经成功。 update status 在更新成0x06后,如果Qmax又获得更新,就会变成0x0e
  • BQ27750放电过流保护恢复问题

    BQ27750 的方案,我做完Golden Sample 后,导出了生SREC文件,然后用生产文件做了10个样品。样品连上电池后我做了些测试,这时放电过流保护后,用大于200mA的电流充电后是可以恢复的(我设置的恢复方式是充电200mA恢复),然后我打开GAUG_EN, 进行充电,充电后(充电至80%左右)。再测试时,放电过流保护后,我用300mA的电流进行充电,发现充不了电了,DSG也没法打开了,现在只有复位才能打开。请问大概是因为什么原因呢? 谢谢!
  • BQ27750 Cycle learning成功的标志是什么?

    BQ27750 按照以下步骤,制作了一个循环后(即到第10步)update status 就更新到0X06,Ra_table 也更新到了0X0055, 然后我按照上面的步骤还是继续做了第二个循环,现在第二个循环充电过程已经完成了,但是update status 又更新到0X0E,Ra_table 目前还保持0X0055。 我的问题是: 1: BQ27750 Cycle learning 成功的标志是什么呢? 2:如果 BQ27750 Cycle learning成功的标志是:update...
  • BQ27750 负载的PACK-

    大家好,我使用 BQ27750 进行电量监测, 1、请问CHGND可以接GND吗? 2、由于我负载的负极是接GND的,那PACK-可以接GND吗? 3、如果PACK-接GND的话,SRN SRP之间的0.001电阻两端都接GND,这个影响电路吗?
  • BQ27750中0.001欧电阻左右两侧的连接

    大家好,我使用 BQ27750 进行电量检测,不具有充电功能,pack+ pack-连接我的负载,我查到的是 BQ27750 检测电流是通过SRP SPN 之间的0.001欧电阻进行检测,原理图中0.001欧的电阻左侧是电池负极,也就是GND,右侧是负载的负极,而我负载的负极是GND 1、如果0.001欧右侧接负载的负极,那0.001欧电阻的左右两侧都是GND,这样影响电流检测吗?如图1 2、0.001欧电阻右侧可以不连接负载的负极?如图2 3、那0.001欧电阻右两侧的连接是什么?...
  • bq27750电路设计

    您好,非常感谢您的回答,这个我明白,但是还有些疑问, 1、我看见 bq27750 的评估电路中有S1开关,想问,在我设计电路的时候,这个是必须要加吗? 2、我想在电池正极和负载 处,各加一个开关,会影响电路吗?