E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 6 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] BQ76200EVM-606:BQ76200的原理图检查
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Faiz、 如前所述、D5应放置在 DSG 引脚电阻器之前、因此应放置在 R44之前。 我认为其他一切看起来都不错。 尽管各个栅极电阻器(220欧姆)可能会更小。 这取决于您需要的开启/关闭速度。 电阻越高、FET 的关断时间就越短。 祝你好运! 此致、 Luis Hernandez Salomon
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] BQ76200EVM-606:用于使能接口的齐纳钳位
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Peiheng: 有一个问题 、即如果 EVM 用户在评估期间将 U1上的引脚短接在一起、则 J7上的分流器可能会意外地在输入信号上接触电池电压。 在这种情况下、齐纳二极管会将输入信号钳位到大约14V、电压由39.2k 电阻器降压。 齐纳二极管具有容差、因此、如果施加的控制信号电压高于齐纳导通点、1k 电阻器会为齐纳二极管提供电流限制。 BQ76200控制输入具有1M…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] BQ76200EVM-606:在浮点状态下使用所有使能引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、用户: BQ76200使能引脚具有1M 典型下拉电阻、但测试条件是电源、下拉电阻器具有较宽的容差。 根据您的电路板布局、使能引脚的信号可能会串扰、您可能会在引脚上看到瞬态。 由于电荷泵需要一些时间才能启动、因此 CHG 和 DSG 上不会出现瞬态输出。
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] BQ76200:BQ76200 EVM 设计参考
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shaheen、
BQ76200EVM-606
用户指南指示最大电流为15A。 该额定值适用于室温下的实验室环境。 您的电机的电流当然取决于系统电压。 如果您有50V 系统、您可能会看到20A 的放电电流。 您可能会注意到、EVM 上使用的器件具有较高的额定值、有效额定值或电流限制将取决于运行环境和从 FET 中获取热量的设计。 当然、产品的使用情况也会产生影响、连续运行的系统必须连续处理热负载…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] BQ76200EVM-606:正常模式、泄漏电流为180uA
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 John: bq76200的控制输入具有高达14V 的建议输入电压、而 BAT 电压可能会高得多、因此
bq76200EVM-606
包含齐纳二极管电路、可提供电压受限的控制电压、这会给电源增加意外电流、 但这不是您看到的结果。 PCHG 电路具有大约1.5mA 的内部偏置电流、当激活时、该电流将从 BAT 或 PACK 引脚中的较高者汲取。 PMON 电路具有随电压变化的内部偏置电流…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] BQ76200EVM-606:FMEA 测试
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Hong、 电路板上没有进行 FMEA 测试或没有可用的研究文档。
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题