E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 197 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:弯折线天线参考设计
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Stephen: 蜿蜒的结构很容易绘制到一个新的布局。 请使用 CC-Antenna-DK2 #9中的设计,或者重新绘制弯折线结构到您的设计中,或者导入 CC-Antenna-DK2 #9 光绘。 旧的参考设计有时会被新的参考设计取代和更新。 我们已经使用 Allegro 将近12年 、因此大多数 CC1xxx 和 C2xxx 参考设计都是 Allegro 格式。
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:高级输出电源编程
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我可以发现唯一可能对这一点产生影响的另外一个寄存器是 LODIV_BUF_CURRENT_TX[1:0] 配置寄存器中的 0xDF1B: FREND0 - Front End TX Configuration (数据表的 P225)。 不过、这在效果方面似乎受到限制、但仍然值得尝试。 因此、如果这不产生任何影响、则无法仅使用寄存器设置来实现此目的。 否则、您必须确定、如果 …
6 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:TI CC1110Fx
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您是否能够使用示波器测量电阻器之后的信号? 除非使用窄带 PHY、否则使用 TCXO 的好处极小、建议继续将晶体与 CC1111搭配使用。
6 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
CC1110-CC1111: CC1110:IAR编译,单片机连接CC Debugger下载程序后,程序没有执行
Dalton Xia
已解决
Part Number:
CC1110-CC1111
前情,程序正常,因为之前已经用同样的的单片机测试过,主要现象是电脑正常识别CC debugger以及芯片,程序下载后,也没有报错,但是单片机并没有在跑程序,也可以通过flash programmer 识别芯片以及擦除flash,但是 flash programmer 2识别不到,这也是奇怪的现象。麻烦工程师们看一看这个问题,万分感谢。
已回答
7 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:调制
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 请参阅: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/815939/cc1120-about-the-function-of-cc1120-chip https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity…
10 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:从 RX 到 TX、传输完成标志未激活
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我不知道有关您如何配置 DMA 或如何配置无线电的任何信息、因此无法知道您的代码为什么不起作用。 我制作了一个小示例、其中我在 RX 中等待接收到数据包、或者按下按钮以取消 RX。 在接收到数据包或发生按钮按下操作后、我将发送一个数据包。 代码按预期运行。 我不确定是否所有清除中断标志、启用/禁用中断都是必要的、但至少你可以把一些有用的东西用作起点。 BYTE __xdata…
11 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:如何将 SmartRF Studio 扩展模式的射频器件命令模式用于模块通信和测试 RSSI
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如果使用标准设置(不手动更改任何寄存器)、则可以在一台设备上按 SRX、在另一台设备上写入要发送的数据包(如屏幕截图所示)。 然后、在 TX 器件上、按"Write TX FIFO"按钮、再按 STX。 一旦数据包发送、RX 器件将 停止更新 RSSI、LOCK_STATUS 将为灰色而不是绿色、您现在可以按下"Read RX FIFO"按钮。 …
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
CC1110-CC1111: 如何使用SmartRF Studio扩展模式的RF Device Commands模式进行模块通信 进而测试RSSI
Dalton Xia
TI 认为已经解决
Part Number:
CC1110-CC1111
如何按键才能设置为发送模式以及接受模式?感谢大家的帮助
1 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1110-CC1111:需要 CC1110EM 弯折线天线参考设计支持
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 有关此天线的应用手册、请访问: https://www.ti.com/lit/swra228 随附此天线板的参考设计。 该电路板上的 GND 平面很大、因此我们可以测试更改 GND 尺寸是如何影响谐振的。
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC1110-CC1111: 基于simpliciti的点对点通信实验问题
Nick Sun
您好, 根据工程师所述,我们已经不再支持 SimpliciTI,它在一段时间内没有更新。遗憾的是,我们无法为此堆栈提供支持。 We do not support simpliciTI anymore, and it has not been updated in some time. We unfortunately can not provide support for this stack.
1 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题