E2E™ 中文支持论坛
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
E2E™ 中文支持论坛
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
技术文章
DLP® 技术
大学计划
嵌入式处理
工业
德州仪器招聘咨讯
模拟
汽车
电源管理
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
Viki Shi
4 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的PA_CFG2寄存器配置的问题
关于问题3,没有进一步资料,也不推荐设置PA_POWER_RAMP= [0-2],此时的输出功率低于-11 dBm, 但这些电平仅用于功率放大器的斜升,不是正式的功率放大器表的一部分,因为功率大小因样品而异,而且随着温度/电压的改变,变化相当大。
Kevin Qiu1
4 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的FREQ_IF_CFG寄存器配置问题
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156 由这方面专家为您提供解答
Viki Shi
5 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的Frequency Compensation的应用
我找了一些资料,这个指令比较旧,而且实践下来,效果不如手动做频偏补偿。 FREQOFF_EST里的数据是最后收到的那个数据包的频偏估算值,RF频率由 FREQ及 FREQOFF设置。你可以用SAFC,把 FREQOFF_EST中的数值赋给FREQOFF。但是鉴于上文所诉,效果不如手动做频偏补偿。如果在时间0找到偏移量并将该偏移量放在FREOFF寄存器中,则获得的性能会非常好。 但是随着时间的流逝,由于晶振的漂移(温度原因和老化原因),RX和TX端的中心频率都会随着时间而变化。 因此,读取每个接收到的数据包的频偏估计值并相应地调整FREQOFF寄存器的内容将提供更好的性能...
Viki Shi
5 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的射频发射参数调优
我们推荐使用smartrf studio里的配置,这些配置是实验室验证过性能的 其他资料请参考产品页面下的application note: www.ti.com/.../
CC1120
Viki Shi
3 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: CC1120初始化读取CC112X_MARCSTATE的时候值为0x0F无法完成初始化
0x0F这个值是reserved,照理说是不应该出现这个值的,怀疑是操作失误,请看这边的类似问题: e2e.ti.com/.../1455952
Viki Shi
6 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的FS_CAL2寄存器配置的问题
1、errata sheet有个相对更详细的说明: www.ti.com/.../swrz039d.pdf 2&3、固定的,但是注意此manual calibrate的操作仅用于老版本的芯片,新版本的芯片只用SCAL就可以了,具体请看上述文档
Viki Shi
6 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的Collision Detector功能的使用
请看一下这边的解释: e2e.ti.com/.../3063782
Kevin Qiu1
4 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: cc1120怎么把前导码长度改成200个字节,smartrf默认最多30个字节,有什么办法吗cc1120怎么把前导码长度改成200个字节,smartrf默认最多30个字节,有什么办法吗
The modulator will first send the programmed number of preamble bytes configured through the PREAMBLE_CFG1.NUM_PREAMBLE register field. If data is available in the TX FIFO, the modulator will send the sync word (programmed through SYNC_CFG0.SYNC_MODE...
Kevin Qiu1
4 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: cc1120无限包长模式
具体报什么错,接收不到还是其他的问题
Viki Shi
4 个月前
硬件, 射频和私有技术
硬件, 射频和私有技术
RE: 关于CC1120的AGC_GAIN_ADJUST和AGC_REF寄存器设置的问题
一般来说用推荐值就好,不过也支持调整。我抄送了相关专家,具体细节后续再来提供
>