E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 85 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] CC1121:CC1121:使用高增益外部鞭状天线时、PA 烧毁有问题?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Martin: 在开始传输之前、您是否在接收器2的引脚17上测量到3.3V? 您能否上传设计的原理图和布局以便我进行查看? 此致、 Hg
8 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:SAW 滤波器天线匹配过程
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 非常感谢 Richard
9 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:CAN CC1211将 GPIO 配置为外部主机的事件触发器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jerry。 如用户手册所述、您确实可以这样做: https://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf 例如、根据第 3.4.1.1章 、您可以使用来触发一个 GPIO 我 OCFGx 读取和写入寄存器 PKT_SYNC_RxTx 事件。 此致、 Arthur
11 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:不同步时终止的智能前导码
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好、Trevor 恐怕这是不容易解决的。 请查看 https://www.ti.com/lit/an/swra428中的"RX 超时"一章 以了解相关说明。 由于您不能有 RX 超时、只要有载波(RSSI 高于阈值)和/或前导码、您就将保持在 RX 中。 在许多情况下、添加前导码终止将使系统更加稳健、因为它需要具有特定信号强度的前导码才能继续 RX…
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:修整和输出晶振频率
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢 Siri
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:使用240MHz 频率范围
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! CC112x 可在240MHz 下运行。 建议使用169MHz 参考设计作为起点、并遵循具有 CC1120的169MHz PHY 中的寄存器设置。
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1121:使用 CC1120而不是 CC1121
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! CC1120和
CC1121
之间的差异是
CC1121
的 RX 最小带宽为 41kHz 、 而 CC1120上的 RX 最小带宽为8kHz。 此外、由于 器件具有不同的合规性、请仔细检查合规性(数据表的第一页): CC1120数据表的第4.16节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1120.pdf
CC1121
数据表的第4.6节: https…
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] CC1121:杂散发射
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我没有看到晶体的纯谐波、我看到的是700 MHz 频带中的调制传输信号、就好像它在该范围上下混合一样。 如果不了解
CC1121
传输链的结构、我就不可能知道调制信号为什么显示在700MHz 频带中。 我愿意开悟。
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1125:CC112X系列是否使用相同的芯片?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 CC112x系列有3个成员: CC1125:性能最高的设备。 与此系列中的其他设备相比,此设备能够降低RX BW和更高RX BW。 通常用于高性能窄带系统。 CC1120:RX BW的一些更多限制
CC1121
:最小RX BW约为40 kHz。 所有设备均与寄存器兼容。 如果您目前的系统配备了CC1120,则可以使用CC1125替换CC1120,而无需任何更改,并且性能相同…
2 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1120:如果将 CC1121替换为量产中的 CC1120、则需要 CE 排放重新认证?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Wolfgang、 除了 CC1120上提供的其他窄带功能、CC1120和
CC1121
几乎是相同的、因此杂散辐射应该是相同的。 但是、您的客户应咨询 测试机构、以了解是否需要重新认证。 Simon
2 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题