E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,703 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
CC1312R: DAC输出
sppt
已解决
Part Number:
CC1312R
您好,请问我想要从无线电接拿收到的数据用DAC输出出去应该怎么做。
已回答
28 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
CC1312R: rfPacket 无线电发送数据
sppt
已解决
Part Number:
CC1312R
在rfPacket的示例里发送传输的数组是uint8_t 8位的,如果我要传输16位的数组,是可以把发送的数组改为16位的吗?
已回答
29 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
CC1312R: SysCtrlSystemReset 有时候会复位失败,无法重启
faker wang
TI 认为已经解决
Part Number:
CC1312R
Hi: 在测试oad的过程中发现,oad成功后,调用SysCtrlSystemReset()重启的时候,有时候会失败,导致mcu无法启动,没有太大的规律性 在论坛中看到用这个HAL_SYSTEM_RESET()可以进行类似硬件复位,请问这个需要引入哪个头文件?我尝试了直接引入#include "hal_mcu.h" 会直接找不到这几个宏,请问应该如何解决请求帮助!
17 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
CC1312R: RF发射数据中间间隔
sppt
TI 认为已经解决
Part Number:
CC1312R
请问,在无线电发送数据中可以不间断的发送数据吗?现在我用无线电发送数据每包数据中间都会有一点的间隔。
22 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: CC1312R: 量产批量烧录代码的问题
Yolande Wang
已解决
好的
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: CC1312R: SimpleLink Audio Plugin 如果只有CC1312R -LAUNCHXL板该如何使用?
Yolande Wang
不客气,关注此链接的回复: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1337479/
cc1312r
-without-cc3200audboost-the-customer-would-like-to-test-the-audio-application-using-the-simplelink-audio-plugin
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
CC1312R: 从CCS里导入simplelink_audio_plugin里面的例程时报错
Lumina Gui
TI 认为已经解决
Part Number:
CC1312R
Dear TI Teams, 我们在使用
CC1312R
进行程序烧录过程中,当从CCS里导入simplelink_audio_plugin里面的例程时,在导入过程中出现了报错,如下: 你们能否帮忙看是什么原因导致的吗?已经安装了
cc1312r
适配的最新 SDK。 Thanks, Best Regards
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: CC1312R: CC1312R射频问题
Yolande Wang
为了做出公平的比较,我想问以下问题: 1. 两种场景中是否使用相同的 PHY?在 15.4 堆栈和 smart RF studio中。 2. 两种情况下的发射功率是否相同?
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
CC1312R: CCS导入SDK例程编译报错
JokerWen
Part Number:
CC1312R
在CCS导入simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54中的例程后未做任何修改编译报错: “Cannot build project. Referenced RTSC Configuration project 'tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs' contains build-errors.” 对应的 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs工程报错…
12 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
CC1312R: rfPacket示例
sppt
已解决
Part Number:
CC1312R
请问,我们使用自己设备的
CC1312R
模块烧录了射频rfPacket的示例,我要怎么知道他们有没有正常的运行或者是数据的正常发送和接收。
已回答
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题