E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2,159 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: CC1312R: SimpleLink Audio Plugin 如果只有CC1312R -LAUNCHXL板该如何使用?
Yolande Wang
是的 Some modifications are required for the CC3200AUDBOOST to work with the
CC13x2
LaunchPads. See the Quick Start Guide for more information.
13 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: CC1310: 射频如何使用内部晶振
Yolande Wang
来自 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf: :CC13xx/CC26xx设备有两个晶体振荡器,如图6-1所示。高频晶体振荡器(HFXOSC)在CC13x0/CC26x0以24 MHz运行,在
CC13x2
/CC26x2以48 MHz运行,是必须运行RF的。” 内部振荡器不适合射频。
15 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: CC2540: CC2540能同时作为central和peripheral吗?
Galaxy Yue
已解决
问:如何同时进行主从器件(即 Peripheral & Central )连接? 答: 请在“ble_examples”repo下的SimpleLink GitHub 页面 上查看multi-role 示例应用。使用multi-role 示例应用程序,可以在任何GAP角色( Peripheral 或 Central )下建立多设备同时连接。对于CC2640R2、
CC13x2
和CC26x2 SDK,该SDK中包含multi-role 例程。
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: CC1310: RTC计时是否会遇到时间虫问题。
Yolande Wang
来自E2E的回复: 我们对此没有解决方案,而且也没有计划对此进行修复。 我认为在我们使用 RTOS 7 (
CC13x2
SDK) 的较新设备上,可能已经使用 64 位而不是 32 位,从而修复了这个问题,但没有计划针对 CC1310 进行 SDK 更新。 查看回复: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325975/cc1310-will-rtc-timing…
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: CC1310: 程序死机不工作
Yolande Wang
您好, SWCU185 (
CC13x2
、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册 )的 第 7.7.1.1 节 : https://www.ti.com/lit/swcu185 表示可以启用时钟丢失检测功能(检测到 SCLK_LF 丢失会导致系统重置(如果启用)。 您 可以查看 第 7.5 节吗 和 SWCU185 的 7.7 并检查这个吗? 另外,您可以使用以下方式提交其设计以供审核: 低于 1 GHz 设计审核提交: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ…
2 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1312R:应用问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您正在查看哪些文件? 我下载了 wmbus_
cc13x2
_rtos_1_0_1、它看起来好像适用于
CC13x2
对于 TI:"支持的产品..."下的文本 看起来不正确的 CC13x0和
CC13x2
下载内容是否相同?
3 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
LAUNCHXL-CC26X2R1: cc2542 OAD升级问题
viys
已解决
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1 我们现在的产品产品已经到最后的阶段,所有的功能已经调试可以了,但是考虑到后期的软件升级等问题,需要通过蓝牙进行下载程序,发现TI提供有相关OAD文档( Setting up the BLE OAD Environment — SimpleLink
CC13x2
/ CC26x2 SDK BLE5-Stack User's Guide 2.01.04.00 documentation )可以实现我们所需要的需求,通过该文档提示的步骤和方法在进行OAD时将程序下载进去之后芯片无法启动心得程序…
已回答
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1352P7:在哪里可以找到或下载 WMBUS TI 代码合成器程序以便在 T 模式或 C 模式下读取 WMBUS 数据?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 用于
CC13x2
的无线 M 总线协议软件可从以下位置下载: WMBUS 应用软件和框架| TI.com Siri
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1350STK:如何为 CC1350STK 更改低于1GHz 网络的工作模式。 从50kbps 到5kbps
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Pukhraj: 很高兴听到您在这方面取得了进展。 我建议完成以下 SimpleLink Academy 培训: 基本 RX 和 TX - CC13x0、
CC13x2
和 CC2640R2器件的射频驱动器入门: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13x0sdk_4_20_00_00…
4 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1312R7:请推荐支持12.5kHz 窄带宽度的低于1GHz 无线 MCU。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好!
CC13x2
/CC13x4 系列支持窄带9.6kHz PHY。 首先使用在868/SmartRF Studio 设置中的窄带 PHY 915 MHz。 然后将频率更改为447kHz: 此致、 理查德
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题