E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 181 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CC2340R5:如何配置 LGPTimer DIO
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 在器件发布之后、我们持续密切开发
CC2430
软件资源。 在使用下一个 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 版本更新 LGPT TI 驱动程序之前、无法提供示例。 这将包括 用于捕获和比较 可多路复用至每个 LGPT 外设实例的三个通道的 IO 信号的 API。 通道捕获功能可用于测量输入信号的周期和占空比。 但是、LGPT 驱动程序仍不支持来自事件结构的通道输入…
10 个月前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2430:闪存锁定
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、Sanket、 鉴于器 件为 NRND、这一点最近尚未进行测试、但如果闪存存储器受写保护、那么在逻辑上您不应能够使用闪存操作写入存储器、无论使用何种方法。 您可以将某些存储器区域保留为可写或将数据写入外部闪存存储器设备。 此致、 Ryan
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2430:LSIZE 闪存写保护
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、Sanket、 您是否已读取 LSIZE 以确认其设置为0x000、并且是否确定调试器除了写入之外没有执行任何其他命令? 清除 DBGLOCK 将防止调试器干扰闪存。 锁定保护位作为对 FWDATA 的正常闪存写入(请参阅第13.3.2节)、但调试接口需要首先选择闪存信息页、而不是默认设置闪存主页。 信息页面通过调试配置进行选择、调试配置仅通过调试接口写入。 有关如何使用调试接口选择闪存信息页面的详细信息…
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2650:是否有 DN007天线的设计文件?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Matthew、 请参阅 专为 SWRU120提供的 CC-ANTENNA-DK-RD 设计文件 (本文档还包含
CC2430
参考设计文件的链接)。 此致、 Ryan
1 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 设计 IFA 天线时遇到的一些问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您的查询。 您使用的是
CC2430
DB 的哪种参考设计? 对于不使用 IFA 的半波设计、我只能看到一个。 不过、有一点要注意 :如
CC2430
产品页面所示、不建议将此器件用于新设计、因此我们对其提供支持的能力非常有限。 此致、 拉斐尔
1 年多前
其他无线技术(参考译文帖)
其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2430:自定义 ZigBee 自定义无线电设置无法在其他 SoC 中接收
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 根据您的描述、您的产品似乎已经投入生产、是这样吗? 如果是这样、它可以与其他器件配合使用、则该问题已在 SiLabs 器件中本地化、我们无法提供帮助。 如果情况并非如此、我将使用数据包监听器检查
CC2430
输出、以查看 Zigbee 数据包是否成功通过无线方式发送。 我将使用默认同步字重试、看看是否可以解决该问题。 根据您展示的代码片段、所选的同步字似乎没有任何错误…
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] CC2530:ZStack 3.0.2会丢失射频帧
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: CC2530 ,
CC2430
, Z-STACK , SIMPLICITI , CC2538 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170463…
已回答
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2531:OAD 资源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
CC2430
已停产、但 OAD 过程与 CC2530相同。 我不记得旧的 Z-Stack 是否提供了
CC2430
的 OAD 示例。 如果没有、您可以参考 CC2530 OAD 是如何在 Z-Stack 中完成的、以便在
CC2430
上实现的。
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] CC2430:CC2430ZF128RTC
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 根本没有信号。 我向您发送一些屏幕截图、比较
CC2430
的调制和未调制测量结果、另一个屏幕截图显示射频不工作、但 UC 工作正常(计时器、GPIO 等) 我无法对
CC2430
进行编程、因为 CC 调试器和它之间没有连接。 CC 调试器上的状态指示灯为红色。 按下重置按钮无效。 我们已经验证了 CC 调试器引脚和
CC2430
程序引脚之间的连接、它们正常、这些引脚上没有噪声…
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2430:重新编程部件和可能的OTP区域
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Lenio, 您可以查看
CC2430
数据表的12.4 部分 。 如果将调试锁定位DBGLOCK设置为零,则除CHIP_ERASE,READ_STATUS和GET_CHIP_ID之外的所有调试命令都将被禁用。 还可以锁定闪存区域(LSIZE)和引导扇区页面(BBLOCK )。 请注意,CHIP_ERASE可用于清除调试锁定位。 如其 产品页上所述 ,
CC2430
不建议用于新设计…
1 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题