• 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板初体验

    开箱介绍 收到的 . CC3200-LAUNCHXL 开发板一块 USB线一根 跳线帽一个 初上手体验 使用板子默认的跳线(如下 图),然后接入电源。LED灯的D5和D6长亮,D7熄灭,说明进入了AP模式。 可以用手机或笔记本连接上mysimplelink-112D82。如图 笔记本最大连接距离大概10M,手机只有8M不到。 在游览器里输入 http://MySimpleLink.net 可以打开demo页面,参照 http...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板 体验第二波

    之前写了 CC3200-LAUNCHXL 开发板的初体验,测试了下自带的ap功能。 这次尝试下官方给的blink ,再根据电路图和寄存器表,自己完成一次流水灯。 准备软件 需要用到的软件为CCS9 、 CC3200 _SDK_1.3.0 软件安装教程在网上很多,可以参考。 开始实验 安装完成后,在 CCS中导入SDK的的projects,通过File ->Import ,输入SDK的安装路径,勾选所有的Discovered projects,Finish。如下图。 ...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享+TCP_socket

    继续研究 CC3200 SDK里面的example, 今天试了TCP socket,感觉不错。 所需工具: 1.wifi路由器一台。 2.网络测试工具软件,我用的网络调试助手。 3.wifi 笔记本一台。 首先gcc编译tcp_socket, 然后用 uniflash 烧写到flash,并运行程序,串口输出log如下: ************************************************* CC3200 TCP Socket Application...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板初试功能测试

    开发板初试功能测试(先做个小实验: CC3200 开锁功能小实验) 准备好开发板并上电: 先确定上电正常,准备开始定义GP口。 第一步:上图,定义的方法自己找方法。 第二步导出定义后的文件: 第三步画原硬件原理: 先是流水灯 后是智能门锁,具体原理我没有上传,只是做了一个大概的。 接好硬件后。 第五步打开编译软件: 第六移值自己以前写的程序 后面的程序还在调试,还在编写,总的试了一下,感觉这个开发板反应速度非常的快...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享-CC3200入门篇-cugxiao

    【 CC3200 评测】 CC3200-LAUNCHXL 开发板使用心得分享-CC3200入门篇-cugxiao 哈喽,大家好,今天为大家带来的是 CC3200 的入门篇。 CC3200-LAUNCHXL 这款开发板呢,出的时间比较久了,网上资源很多,对于没有基础的同学可以看看“阿汤哥”这个人的 CC3200 的学习博客,比较适合初学者入门,链接 https://blog.csdn.net/hytgab/article/details/46447849 ,可以去这个人的博客下载所有的PDF...
  • CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享-MicroPython

    在 CC3200-LAUNCHXL 开发板上运行MicroPython教程,分享来自大佬的干货,大家有时间一起研究下; 首先,需要做一些准备工作。需要下载几个软件: CCS Uniflash :闪存编程工具 CC3200SDK-SERVICEPACK:系统服务包 MicroPython源码 或 github上同步 GNU ARM Embedded Toolchain 然后安装CCS Uniflash 和CC3200SDK-SERVICEPACK, CC3200-LAUNCHXL...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享+MQTT环境搭建

    Hello,大家好。前段时间由于板卡硬件原因和工作比较忙,没来得及给大家发帖子,在更换好的板卡之后就来分享一下我试用的体验了。众所周知 CC3200 是一块WIFI类的MCU板卡,基于Cortex-M4内核。板子硬件图我就不发了,大家有兴趣可以去官方能下得到的。简要的说明一下这块板卡MCU的烧录是通过一个FTDI的串口模块,本次用的就是基于TI官方的SDK包里面的MQTT_Server修改而来的,采用IAR编译和 Uniflash 烧录,其中的对flash怎么操作我就不详述了百度上一大堆,好了闲话不多说...
  • 【CC3200 评测】CC3200-LAUNCHXL开发板使用心得分享01入门+qinhonghua

    本周一拿到的套件,甚是兴奋,开箱拍照,上电测试 开箱照:(合影) 打开小纸盒后内包含:开发板1块+USB线1条+额外的跳线帽2只+2份使用说明 (开发板正反面) 根据说明书能够快速的找到次开发板的相应学习和应用资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用TI的 CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真...